Dust Protection⁺ – Für Anwendungen mit besonderen Reinheitsansprüchen
Medical & Life Sciences-Anwendungen erfordern Vision Systeme größter Reinheit. Mikroskopie-Anwendungen z. B. dienen dazu, feine Strukturen zu analysieren. Staub und andere Partikel auf dem Kamerasensor verfälschen die Bilder. Unsere MED ace Kameras verlassen die Fertigung frei von Verunreinigungen, jedoch können während des Transports und der Nutzung Fremdkörper in den Strahlengang gelangen. Die Kameras mit Dust Protection⁺ sind so konzipiert, dass dieser stets frei von Verunreinigungen bleibt.
Dust Protection+ in aller Kürze
Schutz des Sensorraums
Separate Reinraumproduktion
Strenge Prüfung ausgewählter Bauteile auf Staub und andere Partikel während der Montage
Hohe Robustheit in der täglichen Anwendung
Sensorraumschließer zum Schutz des Strahlengangs
Basler MED ace Kameramodelle mit dem MED Feature Set Dust Protection⁺ verfügen über ein optimiertes Hardware-Design: Der IR-Sperrfilter bei den Farb- bzw. das Coverglas bei den Monochromkameras ist fest eingebettet. Außerdem minimieren wir den Sensorraum durch eine Dichtung zwischen IR-Sperrfilter bzw. Coverglas und Sensor. Dadurch reduzieren wir das Risiko, dass durch den Transport oder die Handhabung in der täglichen Anwendung Staub und andere Partikel in den Strahlengang gelangen – so bleibt sauber, was sauber ist.

Separate Produktion im Reinraum
Um den besonderen Reinheitsansprüchen in Medical & Life Sciences gerecht zu werden, achten wir bei der Fertigung der Basler MED ace Kameras strengstens auf Sauberkeit: Die Kameramontage erfolgt in einem separaten Reinraum und ausschließlich durch speziell geschulte Mitarbeiter. Zudem prüfen und dokumentieren wir regelmäßig die Partikelzahl in der Luft. Bei zu hoher Belastung erfolgt keine Kameramontage. Stattdessen reinigen wir, prüfen die Filteranlage und messen erneut die Luftpartikelzahl.
Kontinuierliche Prüfung auf Staub und andere Partikel
Wir fertigen alle unsere Basler MED ace Kameras in einem separaten Reinraum. Dabei haben wir nicht nur die Partikelzahl in der Luft im Blick. Bei den Modellen mit dem MED Feature Set Dust Protection⁺ prüfen wir während der Montage verschiedene Bauteile und in der Endabnahme die ganze Kamera auf Staub und andere Partikel: Wir untersuchen sowohl den IR-Sperrfilter bzw. das Coverglas als auch den Sensor in eigens entwickelten Test-Tools und reinigen die Bauteile, wenn nötig. Abschließend untersuchen wir die fertige Kamera.
Hohe Robustheit in der täglichen Anwendung
Unsere Basler MED ace Kameras zeichnen sich durch Langlebigkeit und Robustheit aus. Sie lassen sich in verschiedenen Anwendungen einfach montieren und eignen sich auch, wenn die Kameras abwechselnd auf verschiedenen Geräten wie Mikroskopen montiert werden sollen. Dank des verschlossenen Sensorraums lagern sich Staub und andere Partikel während des Handlings nicht im für den Kunden unzugänglichen Strahlengang ab. Und falls es dennoch einmal nötig sein sollte, ist die Reinigung des Filters möglich, ohne dabei den Sensor zu verunreinigen.