Duales Studium: Wirtschaftsinformatik
Dein Herz schlägt am Puls der technischen Innovation? Dann ist das Studium der Wirtschaftsinformatik an der Nordakademie in Elmshorn der perfekte Einstieg in die digitalisierte Welt. In Praxis- und Theoriephasen lernst du komplexe Zusammenhänge richtig einzuordnen, auf Wirtschaft und Software zu übertragen und als Schnittstelle zu kommunizieren. Spannende Projekte, deine persönliche und fachliche Entwicklung können wir dir garantieren.

Breit aufgestellt sowohl in Business und IT legst du eine hervorragende Grundlage für eine steile und vor allem spannende Karriere. Dabei unterstützen wir dich bei den Kosten für deinen Wohnheimplatz, Bücher, Fahrten und alles, was du für das Gelingen deines Studiums benötigst. Wir bei Basler bilden nur nach eigenem Bedarf aus, weshalb wir nach dem Studium eine Übernahme unserer Studierenden anstreben. Du hast deinen Bachelor geschafft und nun soll es noch ein Master sein? Absolviere ihn doch berufsbegleitend oder als Werkstudent!
Jetzt Bewerben!Praxisphase im Unternehmen
Die Zeit im Unternehmen ist es, was das Duale Studium einzigartig macht. Bei Basler bilden wir bedarfsorientiert aus. Neben der Zielabteilung finden selbstverständlich auch Einsätze in verschiedensten Abteilungen statt. Dabei geht es darum, die Arbeitsweisen der Schnittstellenabteilungen kennen zu lernen. Unser Ziel ist es, dass du die Projekte aus möglichst vielen Perspektiven kennenlernst, um so auch komplexe Problemstellungen souverän zu meistern.
Über den gesamten Zeitraum lernst du verschiedene Kulturen kennen, sowie international zu kommunizieren und zu agieren. In deiner Rolle berätst du unsere Mitarbeiter. Während deiner Ausbildung wirst du u.a. folgende Bereiche kennenlernen können:
Produktmanagement
Projektmanagement
E-Commerce
Softwareentwicklung
Vertrieb
Digital Media Management
Produktion
Bei der Auswahl der Einsatzbereiche berücksichtigen wir auch deine individuellen Wünsche.
Studium an der Nordakademie in Elmshorn
Das Studium an der Nordakademie unterscheidet sich von anderen Hochschulen vor allem dadurch, dass die Jahrgänge klein sind und die praxiserfahrenen Professoren genügend Zeit haben um auf deine Fragen einzugehen. Auch die Vernetzung unter den Kommilitonen fällt so leichter. Dieser Studiengang bietet dir ein intensives Lernerlebnis durch kleine Arbeitsgruppen, eine sehr moderne Ausstattung, E-Learning Plattform und einen 24-Stunden-Zugang zu den Lerngebäuden.
Dein Studium gliedert sich in 7 Semester. Jedes Semester umfasst eine Praxisphase von 13 Wochen und eine Theoriephase von 10 Wochen, in denen du auch deine Prüfungen ablegst.
In der Wirtschaftsinformatik erwarten dich unter anderem folgende Fächer:
Betriebswirtschaftslehre
Informatik
IT-Sicherheit
Management von Kommunikationssystemen
Das sagen unsere ehemaligen dualen Studenten

Daniel Korostichenko
Wieso Wirtschaftsinformatik?
Mir ist die Kombination aus Wirtschaft und Informatik sehr wichtig gewesen. Durch ein Studium zum Wirtschaftsinformatiker kann man sich in die verschiedensten Richtungen entwickeln und genau herausfinden, wohin man sich in seinem Berufsleben weiterbilden möchte.
Und warum war es dir wichtig, dual zu studieren?
Ich wusste bereits früh in der Schule, dass ich dual studieren möchte. Mir war es wichtig, das Erlernte aus der Uni direkt im Betrieb anwenden zu können. Dank dem dualen Studium bei Basler bin ich viele verschiedene Abteilungen durchlaufen und konnte so anhand der praktischen Erfahrungen genau herausfinden, welche Bereiche mich interessieren und wohin ich mich entwickeln möchte.
Was hat dich von Basler überzeugt?
Nach meinem ersten Bewerbungsgespräch war ich sofort von Basler überzeugt. Es ist das Zusammenspiel aus dem freundlichen und lockeren aber auch respektvollen Umgang mit- und untereinander was Basler als den perfekten Ausbildungsplatz ausmacht. Während der Praxisphasen wird man in den verschiedensten Projekten mit eingebunden und immer wieder herausgefordert über sich hinauszuwachsen, sodass einem niemals langweilig wird.