Kamera-Technik

Was ist Binning?

Binning ist eine Technik, die die Lichtempfindlichkeit von Machine Vision Kameras verbessern kann. Dabei werden mehrere benachbarte Pixel zu einem größeren Pixel zusammengefasst. Dies führt zu einer Reduzierung der Bildauflösung, gleichzeitig aber auch zu einer Erhöhung der Lichtempfindlichkeit.

Welche Arten von Binning gibt es?

Es gibt drei Arten von Binning: horizontales Binning, vertikales Binning und Full Binning. Beim Binning werden im Allgemeinen die Informationen benachbarter Pixel je nach Binning-Modus zu einer resultierenden Information kombiniert. Dies führt in jedem Fall zu einer um den Faktor des Binnings verringerten Auflösung. Aber auch die Leistung jedes einzelnen Pixels wird summiert.

Binning verständlich erklärt

Welche Vorteile hat Binning?

  • Erhöhte Lichtempfindlichkeit: Durch die Zusammenfassung mehrerer Pixel wird mehr Licht pro Pixel erfasst. Dies ist besonders vorteilhaft bei schwachem Licht oder bei der Verwendung von schnell bewegenden Objekten.

  • Verringertes Rauschen: Durch die Kombination mehrerer Pixelwerte wird das Rauschen im Bild reduziert.

  • Erhöhte Bildrate: Durch die geringere Auflösung kann die Bildrate der Kamera erhöht werden.

Binning findet in der Kamera auf Sensorebene statt. Da diese Binning-Methode nur ganzzahlige Vielfache wie 2x2 oder 3x3 zulässt, lässt sich die Auflösung damit nur in großen Sprüngen reduzieren. Mit dem Pixel Beyond Feature hat Basler hier eine Lösung geschaffen, die neben ganzzahligen Faktoren auch die Verwendung von Dezimalzahlen ermöglicht.

Vergleich von herkömmlichem Binning und dem Pixel Beyond Feature
Vergleich von herkömmlichem Binning und dem Pixel Beyond Feature

Weitere Informationen zum Thema Binning

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.