Kamera-Technik

Echtzeitfähigkeit

Bei vielen Anwendungen der Bildverarbeitung ist es entscheidend, dass Bilddaten innerhalb eines definierten Zeitrahmens übertragen bzw. ausgewertet werden. Die Bezeichnung für diese Eigenschaft ist die Echtzeitfähigkeit.

Präzise Aufnahme und Auswertung von Bilddaten dank Echtzeitfähigkeit
White Paper

Multikamera-Applikationen mit GigE Vision 2.0

Erreichen Sie perfekte Bildsynchronisation in Ihren Multikamera-Systemen. GigE Vision 2.0 macht's möglich – ohne zusätzliche Kabel. Lesen Sie mehr in unserem White Paper.

Real-time Capability

Die Echtzeitfähigkeit von Kameras ist für Anwendungen relevant, bei denen es auf Geschwindigkeit ankommt, wie zum Beispiel im Produktionsumfeld, bei der Geschwindigkeitsüberwachung im Verkehr oder in Situationen, in denen die Kamera extern zusammen mit anderen Systemkomponenten getriggert werden muss. Dies ist z. B. der Fall bei der Synchronisation von Bildaufnahme und Beleuchtungssteuerung. Im Rahmen solcher Anwendungen können entweder Industrie- oder Netzwerkkameras (IP-Kameras) eingesetzt werden.

Die Anforderungen an die maximal zulässige Reaktionszeit zwischen Trigger-Signal und Bildaufnahme sind je nach Anwendung durchaus unterschiedlich und können von wenigen Mikrosekunden bis zu Sekunden betragen.

Echtzeitfähigkeit bei IP-Kameras

In vielen typischen Überwachungssituationen, z. B. bei der Überwachung von Banken soll die Kamera kontinuierlich Bilder aufnehmen ohne dass sie getriggert wird. Ist die Kamera beispielsweise auf 30 Bilder pro Sekunde eingestellt, generiert sie intern alle benötigten Signale und nimmt somit die Bilder automatisch auf.

In manchen Situationen ist es jedoch erwünscht, dass die Kamera zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Bild aufnimmt, z. B. bei einer Verkehrsüberwachung, wenn ein Auto eine Kontaktschwelle oder eine Lichtschranke passiert. Dafür ist in den Basler IP-Kameras eine Echtzeit-Trigger-Funktion eingebaut. Sie garantiert, dass ein Bild genau dann aufgenommen wird, wenn ein Trigger-Signal gegeben wurde. Bei Bildraten, wie sie für IP-Kameras typisch sind, bewegt man sich hinsichtlich der benötigten Latenzzeiten im Bereich von Millisekunden. Die IP-Kamera liefert komprimierte Bilder (MJPEG/MPEG-4/H.264), die nicht so viel Bandbreite beanspruchen wie Bilder einer Industriekamera.

Echtzeitfähigkeit bei Industriekameras

Bilder in Echtzeit sind bei Industriekameras eine Grundvoraussetzung. Bei der Produktionskontrolle von Bauteilen beispielsweise werden die Teile mit großer Geschwindigkeit über die Förderbänder transportiert. Für eine präzise Kontrolle muss die Kamera ihre Bilder genauso schnell aufnehmen, wie Bauteile auf dem Band geliefert werden. Entscheidend für die Qualität des Bildes ist dabei eine möglichst geringe Latenz, d. h. ein möglichst geringer Zeitverzug zwischen Empfang des Trigger-Signals und Bildeinzug. Außerdem darf dieser Zeitverzug nicht variieren, d.h. es darf hinsichtlich der Zeitpunkte der Bildaufnahmen kein Jitter auftreten. Denkt man an eine Anwendung mit hohen Bildraten (z. B. 300 Bildern pro Sekunde), bewegt man sich bei den geforderten Latenzzeiten im Bereich von Mikrosekunden.

Passende Basler Produkte

Finden Sie hier eine Auswahl an Produkten für Ihre echtzeitfähiges Vision System

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.