pylon vTools: Measurements
Abstände zwischen Kanten entlang einer Linie und geometrischer Formen messen
Messen ist eine häufige Aufgabe in der industriellen Bildverarbeitung. In diesem Tutorial messen wir Lötstiftbreiten und Abstände zwischen Lötstiften auf einer Leiterplatte (PCB).
Für genauere Ergebnisse
Für exakte Messungen in der realen Welt und zur Korrektur von radialen und perspektivischen Verzerrungseffekten empfehlen wir zuerst die Einrichtung des pylon vTool Calibration and Rectification.
Zum Tutorial: pylon vTool Calibration & RectificationRecipe für das Messen von Lötstiftbreiten und Lötstiftabständen
Rufen Sie die Workbench über den Workbench-Button in der Symbolleiste oder über das Workbench-Menü in der Menü-Leiste auf.
Es wird automatisch ein so genanntes Recipe erstellt.
Erstellen Sie ein einfaches Recipe mit einem Camera vTool, einem Calibration vTool und einem Measurements vTool, entweder über das vTools Fenster auf der linken Seite oder durch Rechtsklick auf das Workbench Fenster.
Verbinden Sie die Image Output und Input Pins sowie die Transformation Output und Input Pins.
Nachdem Sie die vTools verbunden haben, werden weitere Output Pins für das Measurements vTool zugänglich: Die Pins Positions_m and Distances_m liefern die Messergebnisse in metrischen Einheiten.
Wählen Sie das Camera vTool und starten Sie das Recipe.
Einstellungen
Öffnen Sie die Einstellungen des vTool Measurements mit einem Doppelklick.
Rectangle Settings: Das Messrechteck einstellen
Nehmen Sie ein einzelnes Bild auf und zoomen Sie es heran, um das Rectangle (Messrechteck) deutlicher zu sehen. Das Rectangle wird auch Bildprofil genannt. Passen Sie es Ihren Anforderungen entsprechend an.
Das Measurements vTool erkennt Kanten entlang der Profillinie, die durch den Mittelpunkt verläuft.
Wenn Sie die Breite des Bildprofils erhöhen, können Sie Rauscheffekte reduzieren.
Hinweis: Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie sicher, dass die Profillinie senkrecht zu den zu messenden Kanten verläuft.
Edge Detection Settings: Die Kantenerkennung einstellen
Sie können die Edge Detection (Kantenerkennung) nach Ihren Anforderungen konfigurieren.
Geben Sie an, welcher Edge Transition (Kantenübergang) erkannt werden soll: „Dark to light“, „Light to dark“ oder „All“ und welche Kanten ausgewählt werden sollen. In diesem Beispiel wollen wir sowohl die Breite von Lötstiften als auch die Abstände zwischen Lötstiften bestimmen. Daher müssen sowohl bei Transition (Übergang) als auch bei Select (Auswahl) mehr als eine Kante erkannt werden und somit bei beiden Einstellungsparametern „All“ ausgewählt werden.
Mit Smoothing (Glättung) wird die Stärke des Kantenerkennungsfilters eingestellt.
Verwenden Sie einen kleinen Glättungswert, wenn Sie kleine Objekte mit geringen Kantenabständen messen.
Erhöhen Sie den Glättungswert für große Kantenabstände oder bei verrauschten Bildern.
Verwenden Sie Threshold (Schwellwerteinstellung), um nur Kanten mit einer bestimmten Breite zu erkennen.
Klicken Sie auf Okay.
Anzeige der Ergebnisse mit der Pin Data View
Wählen Sie in der Pin Data View die Pins aus, deren Ergebnisse angezeigt werden sollen.
Wenn Sie den Measurements Basic Regions Pin auswählen, werden die im Bild gefundenen Kanten innerhalb des Live-Bildes angezeigt.
Andere Ergebnisse, wie z.B. Positionen und Abstände in Metern, werden rechts neben dem Live-Bild angezeigt.
Wenn sich Ihre Kamera im Einzelbildmodus befindet, stoppen und starten Sie das Recipe erneut, um ein aktualisiertes Live-Bild zu erhalten.

Integriert: Die Basler Produkt-Dokumentation
Wir haben die Dokumentation in die Basler pylon Software Suite integriert:
Der Bereich vTool Documentation auf der rechten Seite des pylon Viewers gibt einen kurzen Überblick über das aktuell ausgewählte vTool.
Für detailliertere Informationen scrollen Sie dort ganz nach unten und klicken auf Get help. Der Link führt zur Basler Produkt-Dokumentation.
Hinweis: Die Basler Produkt-Dokumentation kann jederzeit auch ohne Internetverbindung aus dem pylon Viewer heraus aufgerufen werden.

pylon vTools haben Ihr Interesse geweckt und Sie möchten sie ausprobieren?
Jetzt kostenlose Testlizenz anfragen, alle vTools mit dem gesamten Feature-Umfang testen und herausfinden, welche vTools Ihre Vision Aufgaben lösen.
pylon vTools kostenlos testenWeitere Tutorials zu pylon vTools
pylon vTools
Flexible Software Add-ons für die industrielle Bildverarbeitung
Mit den modular aufgebauten pylon vTools erwerben Sie keine umfangreiche Vision Library, sondern nur die benötigten Bildverarbeitungsfunktionen – basierend auf künstlicher Intelligenz oder klassischen Algorithmen. Wählen Sie die passende Lizenz (Starter-, Basic- und Pro-Lizenz) mit dem gewünschten Funktionsumfang aus.