pylon vTools: Erste Schritte
Voraussetzungen
Um mit vTools zu arbeiten, muss eine Kamera angeschlossen und korrekt konfiguriert sein. Alternativ können Sie auch das kostenlose Image Loading vTool verwenden, um Bilddateien zur Weiterverarbeitung in anderen vTools zu laden.
Hinweis: Einige vTools sind kostenlos im Setup des pylon Viewers enthalten, für andere benötigen Sie eine Lizenz.
Workbench
Öffnen Sie den pylon Viewer.
Um die vTools aufzurufen, starten Sie die Workbench über den Workbench-Button in der Symbolleiste oder über das Workbench-Menü in der Menü-Leiste.
Es wird automatisch ein so genanntes Recipe erstellt.
Alle verfügbaren vTools werden im Bereich vTools auf der linken Seite angezeigt. Lizenzierte vTools erscheinen in Schwarz.
Hinweis: Nur lizenzierte oder kostenlose vTools lassen sich zu einem Recipe hinzufügen.
Lizenzierung
Für eine Übersicht erhältlicher Lizenzen oder um eine kostenlose Demolizenz anzufordern, klicken Sie auf Help und vTool Licensing oder verwenden Sie im vTools Fenster den oben angezeigten Link.
Die verfügbaren Lizenzmodelle werden auf jeder vTools Detailseite angezeigt:
Hinweis: Jedes vTool bietet abgestufte Lizenzmodelle – Starter, Basic, Pro – für unterschiedliche Anforderungen und Budgets, ohne Abstriche bei Qualität oder Leistung.
Erstellung des Recipe
Um ein vTool zum Recipe hinzuzufügen, klicken Sie es entweder im vTools Fenster oder mit der rechten Maustaste im Workbench Fenster an. Wählen Sie zuerst das Camera vTool aus.
Doppelklicken Sie auf Camera vTool. Wählen Sie eine Kamera aus. Klicken Sie auf Assign. Ein grünes Häkchen zeigt an, dass die Kamera zugewiesen wurde.
Standardmäßig ist die Kamera auf Serienbildaufnahme eingestellt. Der Serienbildmodus kann in den Einzelbildmodus geändert werden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Run, um das Recipe zu starten.
Die Vorschau im Fenster Recipe Management zeigt sofort das Ergebnis des ausgewählten vTools, in diesem Fall das Kamerabild.
Recipe-Verwaltung und vTools Einstellungen
Bevor Sie ein weiteres vTool zum Recipe hinzufügen, stoppen Sie das aktuell laufende Recipe.
Fügen Sie nun ein weiteres vTool hinzu – z.B. durch Rechtsklick im Workbench Bereich – und verbinden Sie die vTools mit der Maus. Es können nur gleiche Inputs und Outputs verbunden werden, zum Beispiel Image < > Image.
Um die Einstellungen eines vTools zu ändern, doppelklicken Sie auf das vTool.
Passen Sie die Einstellungen an Ihre Anforderungen an.
Die Pin Data View
Um die Ergebnisse der vTools in einem Recipe genauer zu betrachten, öffnen Sie die Pin Data View.
Wählen Sie alle Pins aus, die Sie verwenden möchten.
Starten Sie das Recipe, um die Ergebnisse zu sehen.
Passen Sie die Anzeigeeinstellungen der Pin Data View nach Bedarf an. Detaillierte Ergebnisse werden direkt neben dem Ausgabebild angezeigt.
Hinweis: Standardmäßig sind nicht alle Pins vorausgewählt.
Integriert: Die Basler Produkt-Dokumentation
Wir haben die Dokumentation in die Basler pylon Software Suite integriert:
Der Bereich vTool Documentation auf der rechten Seite des pylon Viewers gibt einen kurzen Überblick über das aktuell ausgewählte vTool.
Für detailliertere Informationen scrollen Sie dort ganz nach unten und klicken auf Get help. Der Link führt zur Basler Produkt-Dokumentation.
Hinweis: Die Basler Produkt-Dokumentation kann jederzeit auch ohne Internetverbindung aus dem pylon Viewer heraus aufgerufen werden.
pylon vTools haben Ihr Interesse geweckt und Sie möchten sie ausprobieren?
Jetzt kostenlose Testlizenz anfragen, alle vTools mit dem gesamten Feature-Umfang testen und herausfinden, welche vTools Ihre Vision Aufgaben lösen.
Kostenlose Testlizenz anfragen