Basler erweitert sein Beleuchtungsportfolio für Vision Anwendungen
- Datum
- 26.07.2022
Basler erweitert sein Beleuchtungsportfolio um 200 weitere Beleuchtungsprodukte, um Kunden eine umfangreiche Auswahl für ihre Vision Anwendungen zu bieten. Das Gesamtportfolio umfasst 10 Beleuchtungsarten, von Ring- über Balken- bis hin zu Dome-Beleuchtung und viele mehr, sowie auch zahlreiches Beleuchtungszubehör. Basler stuft die Lichtquelle eines Vision Systems als entscheidend für jede Anwendung ein und weiß um die Schwierigkeit, das richtige Beleuchtungs-Setup zu finden. Die frühzeitige Auswahl der am besten geeigneten Beleuchtung verhindert, dass der Kunde zu viel Engineering betreiben muss und spart Zeit und Integrationskosten. Das neue Basler Lighting Advisor Tool hilft bei der Entscheidung, welche Beleuchtung am besten zu den individuellen Anforderungen passt.

Die Beleuchtung spielt eine wichtige Rolle in einem Vision System. Keine andere Systemkomponente kann eine unzureichende Beleuchtung kompensieren. Oft ist es eine komplexe Aufgabe, die passende Beleuchtungsart und –technik sowie die geeignete Wellenlänge zu finden. Es ist außerdem entscheidend, die geeignete Beleuchtung bereits in einem frühen Stadium des Entwicklungsprozesses auszuwählen, um die bestmöglichen Ergebnisse für das Vision System zu erzielen. Deshalb legt Basler einen Schwerpunkt auf diese Vision Komponente und bietet eine breite Auswahl für eine optimale Kundenlösung entlang der gesamten Vision Kette - von der Beleuchtung bis zur Bildverarbeitung an. Torben Deike, Product Category Manager bei Basler, ergänzt: "Nach der preisgekrönten Basler Lighting Premium-Produktlinie mit SLP Feature erweitern wir nun unser Beleuchtungsportfolio um kostengünstige Lichtquellen, um für jedem Kunden eine optimale Lösung zu ermöglichen."
Vorteile von Basler Lights
Basler Lights werden auf Stabilität und Gebrauchstauglichkeit getestet und entsprechen den bekannten Basler Qualitätsstandards. Sie bieten einen sehr wettbewerbsfähiges Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem weltweiten Markt. Die Beleuchtungen sind die perfekte Ergänzung für Basler Kameras und Basler Lenses und tragen so dazu bei, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Zum Einsatz kommen industrieerprobte LED-Beleuchtungen, die eine hohe Gleichmäßigkeit für wiederholbare Bildqualität in Machine Vision Systemen bieten. Dank ihres effizienten Wärmemanagements stellen sie zudem einen geringen Wartungsaufwand und eine lange Lebensdauer sicher.
Die Basler Lights lassen sich schnell integrieren, reduzieren die Systemkomplexität und sind für eine einfache Einrichtung und einen reibungslosen Betrieb entwickelt worden. Dank des Basler Lighting Advisors spart der Kunde Zeit, indem er individuelle Produktempfehlungen erhält. Kunden werden in diesem Tool Schritt für Schritt zu einer auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Auswahl an Beleuchtungskomponenten geführt. Mit seinem erweiterten Beleuchtungsportfolio bietet Basler seinen Kunden alle benötigten Vision Komponenten aus einer Hand.
Ausführliche Informationen zu Baslers Beleuchtungslösungen finden Sie unter: www.baslerweb.com/beleuchtung
Hinweis: Die meisten Internetbrowser können das hier zur Verfügung gestellte 4c-Bild nicht anzeigen. Bitte laden Sie das Bild herunter (rechte Maustaste > Ziel speichern unter...) und verwenden Sie ein entsprechendes Programm, um das Bild anzusehen.