Halterung für blaze RGB-D-Lösung jetzt verfügbar
- Datum
- 09.08.2022
Mit dem neuen Montagewinkel für die blaze wird Ihre RGB-D-Lösung noch einfacher. Kombinieren Sie die RGB-Daten einer Basler Flächenkamera wie der ace 2 mit den Tiefendaten der Basler blaze Kamera und erhalten Sie 3D-Punktwolken in Echtfarben.
Für Ihre blaze RGB-D-Lösung ist ab sofort unser neuer industrietauglicher Montagewinkel verfügbar. Mit der Halterung kann eine Basler ace oder ace 2 Kamera an einer Basler blaze Kamera befestigt werden. Die so aus annähernd gleicher Position aufgenommen Bilddaten lassen sich beispielsweise zu RGB-D-Punktwolken verrechnen.
Welchen Mehrwert bietet eine RGB-D-Lösung?
Bei einer RGB-D-Lösung werden eine 3D- und eine Farbkamera kombiniert und die so gewonnenen Tiefen- und Farbdaten übereinandergelegt. Dies kann helfen, fehlende Tiefeninformationen auszugleichen, Klassifikationen zusätzlich aufgrund der Objektfarbe durchzuführen oder auch das Szenenverständnis zu vereinfachen.
Sind Sie an einer RGB-D-Lösung interessiert? Dann erfahren Sie hier alles zu diesem Thema.
Für weitere Fragen steht Ihnen auch gerne unser Basler Sales Team zur Verfügung.