microDisplay X – Sicher zur ersten Bildaufnahme
microDisplay X unterstützt Sie dabei, während der Inbetriebnahme von Framegrabbern den gesamten Systemaufbau zu testen, Applets auszuwählen und zu parametrieren sowie Kameraeinstellungen vorzunehmen.
Funktionen von microDisplay X
Das Tool ermöglicht eine noch komfortablere Inbetriebnahme des Systems und enthält zusätzliche Leistungsmerkmale, wie beispielsweise die vollständige Integration des GenICam Explorers. So ist es möglich, neben dem direkten Zugriff auf Kameraregister komfortabel die Link-Topologie für GenICam kompatible Kameras (Camera Link und CoaXPress) zu konfigurieren. Die Kameraverbindung sowie die Kamera selbst und die Framegrabber-Firmware lassen sich konfigurieren und steuern sowie die Einstellungen speichern – als Alternative zur Konfiguration über ein SDK.
microDisplay X wird zusammen mit der Runtime zur Verfügung gestellt und installiert.
Profitieren Sie von folgenden Vorteilen:
Kameras (GenICam) und Applets direkt im Startfenster konfigurieren und Konfiguration speichern bzw. aufrufen
mehrere Applets (ein Applet je Board) laden
DMA-Ausgabefenster (Direct Memory Access) vergrößern, um eine individuelle DMA -Ausgabe großzügig darzustellen
optimierte Genauigkeit der Bildraten-Information (frames per second) während der Aufnahme
leichteErleichterte Einrichtung von Zeilenkamerasystemen mit Line Profil und Line Histogramm (liefern Informationen zu einzelnen Pixelwerten sowie der Verteilung einer Zeile)
im Applet zugewiesener, aber nicht genutzter Puffer (wenn von Kamera übertragener Bildausschnitt zu klein ist) wird im DMA-Ausgabefenster rot dargestellt
neues Log-Fenster, um jederzeit allgemeine und Kamera Discovery Log-Informationen, Grabber Events und Informationen zum Systemstatus abzurufen
Neu in microDisplay X
Mit der neuen, stark überarbeiteten Benutzeroberfläche werden Anwender einfach und sicher zur ersten Bildaufnahme eines Kamera-Framegrabber-Systems geführt. Nach Laden eines zu Kamera und Framegrabber passenden Applets, zeigt das Applet-Fenster den Framegrabber mit dem geladenen Applet und dessen Prozesse an. Für jeden Applet-Prozess sind die Input-Ports der Kamera und DMA Output-Ports dargestellt und lassen sich konfigurieren (zum Beispiel sollten die Applet- und Kameraeinstellungen für die Bildbreite und -höhe korrespondieren). Das Fenster zeigt zudem die für das Applet bei der Bildaufnahme aktiven DMAs an.
Das Tool unterstützt eine kontinuierliche Bildaufnahme wie auch Bildsequenzen und Einzelbilder. Nach Starten oder Beenden der Bildaufnahme zeigt es die einzelnen Bilder an, die für eine Detailanalyse in einem separaten Fenster verfügbar sind (Zoomen und Durchblättern der Bilder). Zeilenkamerasysteme sind nun anhand bereitgestellter Daten zu einzelnen Pixelwerten und der Grau-/Farbwert-Verteilung einer Zeile einfacher in Betrieb zu nehmen. Für erste Tests mit dem Framegrabber können Sie anstelle einer Kamera den in den Applets integrierten Simulator als alternative Bildquelle einsetzen.
microDisplay X - Leistungsmerkmale
Bilderfassungs-Applets testen und konfigurieren
Bilderfassung anhand eines speziellen Applets ausführen und anpassen
Ergebnisbilder in einem eigenen Fenster anzeigen, um sie detailliert zu analysieren
Auf GenICam Kameraschnittstelle zugreifen
Kameraeinstellungen über grafische Benutzeroberfläche anpassen
Link-Topologie des Vision-Systems einstellen
Kameraeinstellungen, Applet- und Link-Topologie-Konfigurationen speichern oder gespeicherte Datei laden
Unterstützte Framegrabber
microDiagnostics unterstützt Sie bei der Aktivierung von microEnable 5 und imaWorx Framegrabbern.