Effiziente Lagerverwaltung mit Rapid Pallet Trackern
Artemis Vision setzt auf die ace Kamera zur Barcodeerfassung
- Kunde
- Artemis Vision
- Standort
- Denver, USA


Robustes automatisiertes Scannen
In der Lagerverwaltung kommt es für einen hohen Lagerumschlag auf schnelle und störungsfreie Warenbewegungen sowie Lieferketten an, die sich rückverfolgen lassen. Dafür eignen sich Barcodes oder RFID-Tags. Während RFID-Tags höhere Kosten verursachen, stellt die Identifikation mittels Barcode die Bildverarbeitung vor Herausvorderungen.
Waren werden oft mit hoher Geschwindigkeit bewegt. Die Bewegung findet sowohl kontinuierlich als auch ruckartig statt. Dies erschwert es, die Informationen von einem Barcode-Etikett zuverlässig zu erfassen. Hierfür ist eine schnelle und robuste Technologie notwendig, die eine hohe Erkennungsleistung bietet.

Eingesetzte Lösung
Von jedem automatischen Scan in Echtzeit mit der Basler Basler ace camera acA2440-35um im Rapid Pallet Tracker entsteht eine Bildaufnahme mit dem Barcode-Scan. Diese ist mit einem Zeitstempel versehen und wird in einer Datenbank gespeichert, die sich über ein webbasiertes Dashboard durchsuchen lässt. Ein solches Drive-ThruBarcode-Scansystem funktioniert ohne Anhalten oder Absteigen der Staplerfahrer und liefert sofortige Rückmeldung über die Scangenauigkeit.
Wir haben dieses Basler Kameramodell acA2440-35um wegen der USB 3.0-Schnittstelle und dem IMX264-Sensor ausgewählt. Basler Kameras heben sich durch einen wettbewerbsfähigen Preis und eine schnelle Lieferzeit ab. Aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit haben wir mit diesen Kameras bereits in mehreren Systemen über die Jahre hinweg gute Erfahrungen gemacht.
Eingesparte Ladezeit und weitere Benefits
Das System spart 25 Minuten Ladezeit pro LKW, was den Kunden von Artemis Vision verhilft, mehr LKWs pro Tag abzufertigen. Neben der Zeit sparen sie Geld durch reduzierte Arbeitskosten und die Vermeidung von Kundenstrafen und Ungenauigkeiten im Bestand. Verglichen mit den Kosten für RFID-Etiketten kann das System bereits ein Vollzeitgehalt pro Jahr einsparen. Weitere Vorteile von RaPTr sind:
Erfordert nur sehr wenig Wartungsaufwand oder Platzbedarf für die Anlage
Lässt sich problemlos in bestehende ERP-Systeme einbinden, aber auch eigenständig betreiben
Erhältlich als Einzel- oder Doppelkameramodell, je nach Größe und Art der Kundenbarcodes und je nach Lagerkonfiguration
Produkte für diese Lösung
Sie möchten eine vergleichbare Lösung umsetzen? Diese Produkte helfen Ihnen dabei.