SWIR Vision Systeme in der Agrarproduktion
Verbesserte Produktinspektion durch kurzwelliges Infrarot-Licht
Die Sicherstellung der Qualität von Früchten und Gemüse wie Äpfel oder Kartoffeln ist entscheidend, um Marktstandards und Erwartungen der Verbraucher zu erfüllen. Herkömmliche Inspektionsmethoden basieren oft nur auf visueller Beobachtung, die zeitaufwändig und fehleranfällig ist. SWIR Vision Systeme von Basler bieten eine zuverlässige Bildverarbeitungslösung für die Qualitätskontrolle in der Lebensmittelinspektion.
SWIR-Anwendungen für Agrarprodukte
SWIR Vision Systeme bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für ein effizientere und zuverlässigere Produktinspektion von Agrarprodukten, z. B. bei Beschädigungen oder Verunreinigungen.
Sehen, was sich unter der Oberfläche verbirgt
Die Eigenschaften des kurzwelligen Infrarotlichts (SWIR) bieten spannende Möglichkeiten und neue Verfahren in der Qualitätssicherung.

visSWIR liefert zusätzliche Informationen
Das Beispiel mit den durch Druckstellen beschädigten Äpfeln zeigt deutlich die Grenzen traditioneller Prüfmethoden: Sie beruhen zumeist auf bloßer visueller Beobachtung, die viel Zeit kostet, subjektiv und anfällig für menschliche Fehler sind. Versuche, diese Einschränkungen durch die Bildgebung im sichtbaren Spektralbereich zu überwinden, sind letztlich nicht in der Lage, die erforderliche Detailgenauigkeit zu liefern: Was es braucht, ist ein Vision System, das unter die Oberfläche sehen kann.
SWIR: Sichtbarkeit mit System
Für die Bildaufnahme im SWIR-Bereich sind spezielle Produkte erforderlich, die auf das kurzwellige Infrarotspektrum abgestimmt sind. Denn SWIR funktioniert als System: Die Auswahl der richtigen Komponenten bei Objektiven, Filtern und Licht ist entscheidend für die Qualität der SWIR-Bildgebung und erfordert ein Verständnis der spezifischen Anforderungen der jeweiligen Anwendung.

Bestandteile des SWIR Vision Systems
Der Einsatz einer Basler ace 2 X visSWIR-Kamera ermöglicht die Erfassung von sichtbarem und für den Menschen unsichtbarem Licht und kann für robustere Inspektionsprozesse genutzt werden. Hier in unserem Beispiel durchdringen nahinfrarotes (NIR) und kurzwelliges Infrarotlicht (SWIR) die Apfelschale und zeigen Unterschiede in der Wasserdichte, insbesondere an Stellen mit höherem Wassergehalt. Doch zu einem funktionierenden SWIR Vision System gehört mehr:
Herkömmliche Objektive sind gewöhnlich für das sichtbare Spektrum optimiert. Reine SWIR-Objektive schließen aber den sichtbaren Bereich aus. Um die beiden Bereiche abzubilden, gibt es bei Basler spezielle visSWIR-kompatible Objektive.
Optische Filter sind in SWIR-Anwendungen von entscheidender Bedeutung, da sie die Lichtdurchlässigkeit je nach Wellenlängen-Bereichen steuern können.
SWIR-Beleuchtungen mit LEDs sorgen für eine zuverlässig hohe, gleichbleibende Bildqualität bei SWIR Vision Systemen.

Mit Blob-Analyse zur Lokalisierung
Erst die Software macht die Anwendung schlau: Ergänzend zur Vision Hardware wird das Basler Software-Modul Blob Analysis eingesetzt, um die dunklen Bereiche zu segmentieren und zu analysieren. Die Blob-Analyse identifiziert unterschiedliche Regionen innerhalb eines Bilds anhand ihres Grauwertbereichs. So können Ausschuss, Verunreinigungen oder Zuckergehalt bestimmt und entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden. Damit wird die Effizienz der Produktinspektion weiter gesteigert.
Sie benötigen Unterstützung für Ihre spezielle Applikation? Wir stellen Ihnen gerne unser auf Ihren Anwendungsfall passendes SWIR-Portfolio in einer persönlichen Beratung vor.
Automatische Korrektur von Pixeldefekten
Die Basler ace 2 X visSWIR Modelle verwenden SenSWIR-Sensoren von Sony auf InGaAs-Basis: Sie zeichnen sich durch kleinere Pixel und damit höhere Auflösungen als herkömmliche Sensoren aus. Um die in der industriellen SWIR-Bildgebung üblichen Pixelfehler zu eliminieren, haben wir Pixel Correction Beyond entwickelt.
Pixel Correction Beyond: Bilder ohne Pixeldefekte
Die für InGaAs-Sensoren typischen Pixeldefekte können sich negativ auf die Bildverarbeitung auswirken. Pixel Correction Beyond ist eine dynamische Defektpixelkorrektur und ein Grund für die hervorragende Bildqualität unserer SWIR-Kameras.
Das Feature beruht auf einem von uns entwickelten Algorithmus. Während der Anwendung erkennt dieser in jedem Bild die vorhandenen Pixeldefekte und korrigiert sie direkt im FPGA der Kamera ohne den Bildinhalt zu verfälschen.
SWIR: Perfekt für die Inspektion von Agrarprodukten
SWIR Vision Systeme von Basler ermöglichen eine effizientere und zuverlässigere Produktinspektion in der Agrarindustrie. Ein SWIR-Kamerasystem unterstützt Agrarerzeuger in den Bereichen Qualitätssicherung, Defekterkennung und Sortiereffizienz. So können Arbeitsabläufe verbessert, Marktstandards erfüllt und den Verbrauchern Produkte von gleichbleibend hoher Qualität geboten werden.
Vorteile auf einen Blick:
Bildverarbeitungssystem mit aufeinander abgestimmten Komponenten für verbesserte Bildklarheit und genaue Fehlererkennung
Zuverlässige Defekterkennung mit modernen Bildverarbeitungsalgorithmen zur genauen Identifizierung von Defekten und zur Verringerung des Risikos eines Versehens
Optimierter Sortierprozess auf der Grundlage von Echtzeitanalysen für eine verbesserte betriebliche Gesamteffizienz
Produkte für diese Lösung
Sie möchten eine vergleichbare Lösung umsetzen? Diese Produkte helfen Ihnen dabei.