Caméras industrielles
La bonne caméra pour votre application
Découvrez notre large gamme de caméras industrielles robustes dotées de capteurs et d'interfaces de pointe. Des caméras matricielles et linéaires à la vision 3D et embarquée - trouvez la caméra idéale pour vos tâches de traitement d'images industrielles. Étendez votre système avec notre matériel et nos logiciels compatibles.
Caméra industrielle Basler
Voyez par vous-même notre vaste portefeuille : Que vous ayez besoin de caméras mono ou couleur, avec des capteurs CMOS de fabricants tels que e2V, AMS, Sony ou onsemi, avec des interfaces USB 3.0, GigE, 5GigE ou CXP-12, ainsi qu'une large gamme de résolutions et de fréquences d'images - cette sélection comprendra la caméra industrielle qui convient à votre application.
Nos modèles de caméras
Que signifie "caméra industrielle" ?
Les caméras industrielles sont aujourd'hui utilisées dans de nombreux domaines d'application : Elles servent par exemple à surveiller la production ou à effectuer des mesures complexes. est principalement utilisé pour le contrôle de la qualité. Les caméras industrielles numériques sont généralement plus robustes que les caméras numériques classiques, car elles sont également exposées à d'autres influences externes, par exemple dans les applications où les températures ambiantes sont élevées.
Il existe également d'autres différences cruciales : La qualité d'image d'une caméra industrielle est souvent supérieure à celle d'une caméra "normale" , car des images beaucoup plus détaillées doivent être capturées, en particulier pour certaines tâches de mesure. Les éléments familiers d'un appareil photo numérique, tels que le viseur, le déclencheur ou le flash automatique, ne sont pas présents dans les caméras industrielles. Ces caméras sont connectées à un ordinateur via une interface. La caméra est alors déclenchée par un câble E/S (E/S signifie entrée/sortie) et le signal de prise de vue est envoyé par un logiciel installé sur le PC.
Comment fonctionne une caméra numérique industrielle ?
En principe, les caméras industrielles fonctionnent comme des caméras numériques classiques, mais elles disposent de fonctions et de caractéristiques supplémentaires qui les rendent idéales pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles et pour des applications exigeantes.
Pour en savoir plus sur les différents composants et les applications, consultez notre vidéo :
Caméras industrielles et accessoires Basler
Notre objectif est de vous fournir un système complet qui fonctionne de manière fiable et simple dans votre application. Associés à la caméra industrielle adéquate, nos composants constituent un système de vision parfaitement coordonné.
La suite logicielle gratuite Basler pylon Software Suite fournit des logiciels spécialement adaptés à ces caméras industrielles. Les vTools pylon vous permettent également d'intégrer facilement des fonctions de traitement d'image dans votre application.
Industrial camera applications
An industrial camera can be used in a wide variety of applications. Line scan camerasare often used to inspect continuous webs, for example for print image inspection. Area scan camerascan be found in a variety of factory automation applications where they identify, sort, or inspect parts. Basler industrial cameras are used in intelligent traffic systems, retail, and microscopy applications, among others.
Basler établit des normes
Pour garantir le bon fonctionnement des caméras Basler dans votre application, nous ne nous contentons pas d'adhérer aux normes en vigueur dans le secteur, nous participons également à leur définition. Basler est un membre actif de divers comités de normalisation tels queGigE Vision,USB3 VisionetEMVA1288.
Cela inclut égalementGenICam: Nous sommes l'une des entreprises qui ont joué un rôle clé dans l'élaboration des exigences de cette norme. GenICam signifie "Generic Interface for Cameras" et est une interface de programmation générique pour les caméras industrielles.
Un autre argument en faveur des caméras Basler : Basler est synonyme de qualité. Nous soumettons chacune de nos caméras à un étalonnage précis et à des tests mécaniques, électriques et optiques complets avant qu'elle ne quitte l'un de nos deux sites de production. Nous attachons beaucoup d'importance à une production aussi réduite que possible. Grâce à des processus allégés, nous pouvons réduire les efforts, les erreurs et les coûts, et ne produire que des caméras de haute qualité. Nous vous faisons profiter de ces avantages en offrant à nos clients un excellent rapport qualité/prix.