Haute vitesse - Taux de rafraîchissement élevé, transfert de données rapide, transmission stable

Basler offers fast and extremely reliable cameras for Medical & Life Sciences. For example, applications in laboratory automation require cameras that capture fast image sequences. Process automation tasks and image-based particle analysis systems require high frame rates and fast and stable image data transfer. Basler MED ace cameras with the MED Feature Set High Speed have global shutter and CMOS sensors as well as the USB3 Vision interface technology.

A propos de Basler MED ace à grande vitesse
>

Qu'est-ce qui distingue le haut débit ?

  • Fréquences d'images élevées grâce aux capteurs CMOS

  • Transfert de données rapide grâce à l'USB 3.0

  • Transmission d'images stable et sécurisée grâce à la norme USB3 Vision

  • Meilleure qualité d'image pour les objets en mouvement grâce aux capteurs global shutter

CMOS Sensor Technology for High Frame Rates

Technologie de capteur CMOS pour des taux d'images élevés

La technologie des capteurs CMOS de nos caméras Basler MED ace est idéale pour les applications dans les domaines de la médecine, de la technologie médicale et des sciences de la vie - elle est même meilleure que la technologie des capteurs CCD. Pourquoi ? Les capteurs CCD déplacent les électrons des pixels sensibles à la lumière vers un amplificateur de lecture central avant de les lire. En revanche, les capteurs CMOS traitent les électrons directement dans chaque pixel, de sorte que tous les pixels du capteur sont lus simultanément. Ils se caractérisent par des fréquences d'images élevées en raison du temps de lecture plus court. Leur faible consommation d'énergie permet également de réduire le dégagement de chaleur et le bruit si les capteurs ne bénéficient pas d'un refroidissement supplémentaire.

Pour en savoir plus, consultez le livre blanc

USB 3.0 for Fast and Reliable Data Transfer

USB 3.0 pour un transfert de données rapide et fiable

Les applications d'automatisation des laboratoires nécessitent des taux de transfert de données élevés et stables. L'interface USB 3.0 et la norme USB3 Vision sont particulièrement adaptées. En effet, l'USB 3.0 atteint des débits de données allant jusqu'à 350 Mo/s. À titre de comparaison : Une interface USB 2.0 offre 45 MB/s et une interface GigE jusqu'à 100 MB/s. L'USB 3.0 est une interface plug & play éprouvée par l'industrie. Elle est très rapide, fiable et offre une disponibilité à long terme. La norme USB3 Vision standardise les connexions et rend le transfert d'images plus sûr. Le matériel et les accessoires conformes à la norme USB3 Vision sont testés et certifiés conformément aux exigences de la norme. Cela permet de s'assurer que tous les composants interagissent sans problème.

Read more in the Vision Campus article

Global Shutter Sensor Technology for the Detection of Moving Objects

Technologie des capteurs global shutterl pour la détection d'objets en mouvement

Lors du choix d'un camérae, outre la décision concernant le capteur CMOS ou CCD, il faut également décider de la variante de l'obturateur. Le capteur du global et du rolling shutter ont des technologies d'obturation différentes qui déterminent le type d'exposition de l'objet à capturer : Avec le rolling shutter, l'exposition est effectuée ligne par ligne. Des distorsions se produisent souvent lorsque des objets en mouvement sont enregistrés, ce qui entraîne un effet d'obturateur roulant. Avec le global shutter, la lumière frappe toute la surface du capteur en même temps. L'objet est exposé en succession rapide. Les capteurs à global shutter sont donc particulièrement adaptés aux applications avec des objets se déplaçant rapidement, comme dans l'automatisation des laboratoires.

Pour en savoir plus, consultez le livre blanc

Pourquoi des capteurs CMOS ?

La technologie des capteurs CMOS remplace de plus en plus les capteurs CCD. Dans notre vidéo, nous montrons les avantages des capteurs CMOS pour divers domaines d'application, notamment les sciences médicales et les sciences de la vie. &

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.