Protection anti-poussière+ - pour les applications exigeant une propreté particulière

Medical & Life Sciences applications require vision systems of the highest purity. microscopy applications, for example, are used to analyze fine structures. dust and other particles on the camera sensor distort the images. our MED ace cameras leave the production free of contamination, but foreign bodies can enter the beam path during transport and use. the cameras with Dust Protection⁺ are designed to keep it free of contamination at all times.

A propos de Basler MED ace avec protection anti-poussière⁺.
>

La protection contre les poussières⁺ en quelques mots

  • Scellement de la salle des capteurs

  • Production en salle blanche séparée

  • Inspection stricte des composants sélectionnés pour détecter la présence de poussière et d'autres particules lors de l'assemblage

  • Grande robustesse dans l'utilisation quotidienne

Download Dust Protection+ flyer

Sensor room closer for protecting the beam path on the MED ace with the MED Feature Set Dust Protection⁺

Scellement de la salle des capteurs pour protéger le trajet optique

Les modèles de caméras Basler MED ace dotés du MED Feature Set Dust Protection⁺ ont une conception matérielle optimisée : Le filtre infrarouge pour les caméras couleur et la vitre de protection pour les caméras monochromes sont solidement encastrés. Nous réduisons également l'espace réservé au capteur grâce à un joint d'étanchéité entre le filtre infrarouge ou la vitre de protection et le capteur. Cela réduit le risque que de la poussière ou d'autres particules pénètrent dans le chemin optique pendant le transport ou la manipulation quotidienne - ainsi, ce qui commence propre reste propre.

Separate production of all MED ace camera models in the clean room

Production séparée en salle blanche

Afin de répondre aux exigences particulières en matière de propreté dans le domaine des sciences de la vie, nous accordons une attention toute particulière à la propreté lors de la fabrication des caméras Basler MED ace : La caméra est installée dans une salle blanche séparée et uniquement par des employés spécialement formés. Nous contrôlons et documentons également régulièrement le nombre de particules dans l'air. Si la charge de particules est trop élevée, la caméra n'est pas installée. Nous nettoyons et contrôlons alors le système de filtrage et mesurons à nouveau le nombre de particules dans l'air. &

Inspection continue de la poussière et d'autres particules

Nous fabriquons toutes nos caméras Basler MED ace dans une salle blanche séparée. Nous ne nous contentons pas de contrôler le nombre de particules dans l'air. Pour les modèles dotés du MED Feature Set Dust Protection⁺, nous vérifions la présence de poussière et d'autres particules dans les différents composants lors de l'assemblage et lors de l'inspection finale de l'ensemble de la caméra. Nous examinons le filtre infrarouge ou le verre de protection et le capteur à l'aide d'outils de test spécialement conçus à cet effet, et nous nettoyons les composants si nécessaire. Enfin, nous examinons la caméra finie.

Inspection continue de la poussière et d'autres particules : des composants individuels de MED ace lors de l'assemblage et de l'ensemble de la caméra MED ace lors de l'inspection finale.
Test en cascade lors de la production du MED ace avec Dust Protection⁺ (protection contre les poussières)

Grande robustesse dans l'utilisation quotidienne

Nos caméras Basler MED ace sont durables et robustes. Elles peuvent être facilement installées dans diverses applications et conviennent également si les caméras doivent être montées alternativement sur différents appareils tels que des microscopes. Grâce à l'étanchéité de la salle des capteurs, la poussière et d'autres particules ne se déposent pas dans le chemin optique, qui est inaccessible au client lors de la manipulation. Et si cela s'avère nécessaire, le filtre peut être nettoyé sans contaminer le capteur.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.