Étapes Marquantes

2024

  • Lancement de la nouvelle série de caméras linéaires racer S. Ces caméras hautes performances sont idéales pour les inspections exigeantes, telles que le contrôle de la qualité dans la production de batteries.

  • Avec pylon AI, Basler étend la suite logicielle pylon avec des fonctions d’analyse d’images basées sur des algorithmes de deep learning. Ces systèmes d’IA avancés fournissent des résultats plus robustes, même dans des conditions de lecture rapides ou changeantes. Les tâches de vision complexes telles que la détection et la segmentation d’objets sont effectuées avec plus de précision et de rapidité.

  • Basler acquiert les parts restantes de Basler France. La société a été fondée en 2022, initialement en tant que coentreprise avec son partenaire de distribution i2S (France).

  • Élargissement de la gamme de produits avec des caméras compactes et économiques pour les applications dans le spectre infrarouge à ondes courtes (SWIR) : lancement des modèles ace 2 X visSWIR.

  • La coopération existante avec Roboception est prolongée : Basler acquiert une participation de 25,1 % dans le spécialiste de la vision 3D basé à Munich et soutient le développement ultérieur de Roboception', par exemple pour les clients dans les domaines de l’automatisation industrielle et de la logistique.

  • Le Dr Dietmar Ley, PDG, a été élu président de la VDMA Robotics + Automation Association. Il occupera ce poste honorifique pendant trois ans.

2023

  • Basler's’agrandit : le siège de l’entreprise à Ahrensburg est en train d’être agrandi par un nouvel immeuble de bureaux au design moderne et ouvert pour 350 employés

  • La famille de caméras boost V enrichit la gamme CXP-12 en introduisant la technologie de capteur global shutter Gpixel avec des fréquences d’images élevées pour les applications haut de gamme

  • Basler se voit décerner le "Prix"des sociétés les mieux gérées pour la gestion d’entreprise exceptionnelle pour la quatrième fois consécutive

  • Le site web Basler'(baslerweb.com) a fait l’objet d’une révision complète, y compris l’intégration de la boutique en ligne, afin d’améliorer l’expérience client

2022

  • Expansion de la présence sur le marché asiatique grâce à l’acquisition des distributeurs coréens DATVISION et IOVIS et à la création de Basler Korea

  • Expansion de la vente directe en Europe : création de Basler France et Basler Italie par le biais d’une joint-venture avec le partenaire de distribution i2S (France) et l’acquisition du partenaire de distribution Advanced Technologies (Italie).

  • pylon 7 et pylon vTools sont prêts à l’emploi : les modules de lecture de codes-barres, de reconnaissance de structure, de positionnement d’objets et de reconnaissance de code permettent désormais le traitement d’images directement dans votre propre application, ainsi que le contrôle de la caméra et l’acquisition d’images

  • La nouvelle gamme de produits 5GigE offre cinq fois plus de vitesse dans le même petit format. Il comprend de nouveaux modèles des caméras ace 2, des objectifs, des câbles et des cartes PC assortis, ainsi que le logiciel pylon, qui a été spécialement étendu pour cette interface.

  • La gamme d’éclairage s’enrichit de 200 produits supplémentaires et comprend 10 types d’éclairage ainsi que de nombreux accessoires d’éclairage.

  • Basler remporte le ""des sociétés les mieux gérées pour une excellente gestion d’entreprise pour la troisième fois consécutive

2021

  • La gamme CXP-12 s’enrichit d’appareils photo, de cartes d’interface et d’accessoires

  • Basler SLP Lighting Solutions reçoit la médaille d’argent dans la catégorie Vision Systems Design 2021 Innovators Award

  • Meilleur premier semestre de l’entreprise'en termes de prises de commandes, de ventes et de bénéfices

  • Basler reçoit le "Prix des sociétés les mieux gérées d’Axia" pour la deuxième fois consécutive

  • Changements au sein de la direction de Basler :John P. Jennings, jusqu’à présent CCO, se consacre au développement des activités de Basler'Amérique du Nord à titre de direction à sa demande Alexander Temme devient le nouveau CCO Arndt Bake, jusqu’à présent CMO, devient CDO et CIO

2020

  • Le Vision Campus fête ses 5 ans

  • Basler élargit sa gamme d’outils en ligne

  • Basler gagne "Prix Axia des sociétés les mieux gérées 2020" pour sa gestion d’entreprise exceptionnelle et son développement économique réussi

  • Prix en tant qu’Allemagne'l’employeur le plus favorable à la famille dans le secteur de l’ingénierie électrique et électronique

  • Pose de la première pierre de l’extension de Basler'à Ahrensburg

2019

  • Silicon Software GmbH s’est intégrée avec succès dans les structures du Groupe. Lancement des premières nouvelles cartes d’acquisition de cadre sous la marque Basler

  • Développement de nouvelles plates-formes de caméra : ace 2 Basic et ace 2 Pro avec Beyond Features boost avec l’interface NXP-12 et les cartes d’acquisition d’images

  • Développement d’une deuxième génération de caméras ToF : Basler blaze

  • En passe de devenir un fournisseur complet, Basler élargit sa gamme de produits avec des solutions d’éclairage intelligentes

2018

  • Développement de la nouvelle gamme de caméras MED ace

  • Basler reçoit la certification ISO 13485:2016 pour les applications médicales

  • Basler rachète Silicon Software GmbH et élargit sa gamme de produits pour les applications de vision par ordinateur

  • Une joint-venture avec le distributeur chinois Beijing Sanbao Xingye (MVLZ) permet à Basler de renforcer sa présence sur le marché chinois

  • 30e anniversaire de Basler AG

2017

  • Avec l’acquisition de mycable GmbH, Basler poursuit l’élargissement de sa gamme de services sur le marché de la vision embarquée

  • Basler ajoute des modules de caméra et des applications de vision embarquée à sa gamme de produits

2016

  • Basler réagit à la tendance croissante de la 3D en lançant sur le marché sa première caméra 3D : la caméra Time-of-Flight (ToF) Basler

  • Basler se hisse au sommet et devient le leader mondial des caméras industriels numériques

  • Le Basler PGI-Feature-Set remporte le Silver Level Award aux Vision Systems Design Innovator Awards

2015

  • Présentation du Vision Campus en tant que plate-forme de contenu en quatre sections : Technologie des caméras, Interfaces & Normes, Marchés & Applications et systèmes & Composants

2014

  • Hardy Mehl est nommé au conseil d’administration, qui se compose désormais de quatre membres

  • Basler ouvre un site de production à Singapour

2013

  • Basler fête ses 25 ans

  • La Chambre de commerce et d’industrie récompense Basler avec le prix d’excellence pour son programme de formation destiné aux apprentis et aux étudiants

2011

  • Nomination d’Arndt Bake au poste de directeur des opérations

  • Certificat pour l’audit « berufundfamilie » de la Fondation Hertie

  • Membre fondateur de « Beruf und Familie (Carrière et famille) im HanseBelt »

2010

  • Basler double la capacité de production de caméras

  • Basler franchit une étape stratégique avec plus de 80 % du chiffre d’affaires de l’entreprise provenant des caméras industrielles

  • Basler AG vend l’activité d’inspection d’étanchéité à Asentics GmbH & Co. KG

  • Basler AG vend l’activité d’inspection de plaquettes solaires à Semilab Zrt

2009

  • Basler AG vend ses activités de supports optiques à Xiris Automation de l’Ontario, Canada

2008

  • Basler a fêté son 20e anniversaire. Nous sommes très fiers de servir nos clients depuis deux décennies

  • Basler entre sur les marchés européens et américains des caméras IP

2006

  • Ouverture d’un bureau de service et de vente au Japon

  • Award reçu "Place in the Land of Ideas 2006"

2005

  • Ouverture d’un bureau de service et de vente en Corée

  • Nomination de John P. Jennings au poste de directeur commercial

2004

  • Basler remporte le prix de l’innovation de l’Association des chambres de commerce et d’industrie allemandes (DIHK) pour un système d’inspection destiné à la fabrication d’écrans plats

  • Exercice record avec un chiffre d’affaires de 52,3 millions d’euros et un bénéfice avant impôts de 5,1 millions d’euros

2003

  • Création d’un nouveau bureau de représentation à Shanghai

2001

  • Création de Basler Vision Technologies Taiwan Inc. en tant que filiale indépendante

  • Vente des activités de Photobit Corp., transfert de l’alliance stratégique à l’acheteur, Micron Technology Inc.

2000

  • Le nouveau directeur général Dr. Dietmar Ley succède à Norbert Basler

1999

  • Déménagement dans le nouveau siège de l’entreprise à Ahrensburg

  • introduction en bourse de l’action Basler le 23 mars lors de la "Neuer Markt" à Francfort

  • Conclusion d’une alliance stratégique avec la société californienne Photobit Corporation, l’un des's leaders de la technologie des capteurs d’image CMOS

1998

  • Construction d’un nouveau bâtiment d’entreprise à Ahrensburg près de Hambourg, Allemagne

1997

  • Création de l’unité commerciale Digital Camera

1996

  • Création du bureau de représentation de Basler à Taïwan

1995

  • Fondation de Basler Asia Pte. Ltd. à Singapour

1994

  • Création de Basler, Inc. à Malvern, PA, USA

1988

  • Fondation de Basler à Lübeck, en Allemagne, par Norbert Basler et Stefan Berendsen

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.