Technologie des caméras

Les composants d’un système de vision

Les systèmes de vision jouent un rôle crucial pour assurer un contrôle qualité efficace. Ils permettent aux robots de « voir » et sont largement utilisés dans la technologie médicale, la logistique et les systèmes de transport intelligents. Cependant, un système de traitement d’image implique plus qu’une simple caméra. Avec les bons composants, tels que l’éclairage, les lentilles, le matériel compatible et un logiciel facile à intégrer, il devient un système de vision fiable et efficace.

Webinaires

Les composants matériels d’un système de vision

Comment choisir les bons composants matériels pour votre système de vision

Dans notre webinaire, la chef de produit Xenia Zarick fournit des recommandations sur ce qui est important lors de la sélection des composants matériels :

  • Eclairage

  • Objectifs

  • Câbles de données et de déclenchement

  • Périphériques d’interface tels que les cartes d’acquisition d’images ou les cartes PC

  • Périphériques et composants mécaniques

Vers le webinaire sur les composantes de la vision

Qu’est-ce qu’un système de vision ?

Les systèmes de vision sont des structures complexes qui permettent aux machines et aux robots de recevoir des informations par le biais de matériel et de logiciels coordonnés, ce qui permet de les contrôler. Étant donné que chaque application a des exigences uniques, il est essentiel de définir clairement vos objectifs lors de l’assemblage de votre système de vision.

Caméras de vision industrielle dotées d'interfaces modernes pour une large gamme d'applications industrielles de traitement d'images.

Trouver la bonne caméra 

Les exigences de chaque système de vision sont individuelles, il est donc important de choisir la bonne caméra pour l’application en question. Le portfolio Baslerpropose une large gamme de caméras industrielles, notamment des caméras matricielles, des caméras linéaires et des caméras 3D.'

La plupart des caméras sont disponibles en version monochrome ou couleur. Les caméras monochromes capturent des objets en niveaux de gris et conviennent à de nombreuses applications, car elles peuvent afficher des différences de couleur binaires lorsqu’elles sont associées à la source lumineuse appropriée. Les caméras couleur, en revanche, sont idéales pour les applications qui nécessitent de capturer et de comparer différentes couleurs.

Outre le typede camérae, le capteur et l’objectif jouent également un rôle important pour la qualité de l’image.

Objectif à focale fixe et objectif télécentrique de la vaste gamme d'objectifs de vision industrielle de Basler

Objectifs pour une qualité d’image optimale

Pour obtenir une image nette, vous avez besoin du bon objectif pour aller avec votre caméra. Les objectifs individuels diffèrent non seulement par leur résolution, leur distance focale et leur taille, mais aussi par leur conception. Pour vous aider à faire le bon choix et vous montrer ce qui est important lors du choix d’un objectif, nous avons résumé les points les plus importants dans cet article : Trouver le bon objectif pour votre caméra

L’éclairage de vision industrielle Basler comprend une large gamme de types d’éclairage, de contrôleurs et d’accessoires. Tous les produits Basler sont soigneusement adaptés pour assurer une interaction fluide entre tous les composants de vision.

Un éclairage pour des conditions d’éclairage idéales

Un éclairage bien choisi joue un rôle essentiel dans la qualité de l’image et, par conséquent, dans les performances du système de traitement d’image. Lors de la sélection du bon éclairage, il est important de prendre en compte les caractéristiques que vous souhaitez mettre en valeur. De plus, les propriétés de l’objet lui-même sont tout aussi cruciales.

  • De quel matériau est-il fait ?

  • Réfléchit-il ou absorbe-t-il la lumière ?

  • Quelle est la structure, la géométrie et la couleur ?

De plus, l’état du mouvement, ainsi que les conditions d’éclairage et la distance par rapport à l’objet, influencent le choix de l’éclairage. Pour plus d’informations sur l’éclairage et son rôle dans un système de vision, veuillez vous référer à notre article L’éclairage dans le traitement d’image.

Comparison of Interfaces

L’interface optimale pour une transmission stable des données

Une fois que la caméra a capturé des images, ces informations doivent être transmises aux systèmes en aval pour l’interprétation des données et le contrôle de la machine. L’interface de traitement d’image facilite cette transmission précise des données.

Selon les besoins, des interfaces telles que GigE, 5GigE, CXP-12, USB 3.0, BCON pour MIPI ou Camera Link peuvent convenir. Découvrez quels critères sont importants pour choisir la bonne interface et découvrez les avantages de chacun d’entre eux dans notre comparatif détaillé d' interfaces.

À l’aide de Basler Interface Advisor vous pouvez déterminer rapidement et facilement l’interface optimale pour votre application.

Matériel PC

Matériel de traitement

L’utilisation d’un ordinateur standard pour le traitement d’images dans l’industrie présente quelques inconvénients. Ces ordinateurs ne sont souvent pas assez compacts et nécessitent du matériel et des logiciels supplémentaires pour le traitement des images. Par conséquent, l’industrie est de plus en plus à la recherche de solutions compactes et simples, telles que...

  1. Caméras intelligentes : L’ordinateur est déjà intégré dans le boîtier de ces caméras, ce qui les rend peu encombrantes et faciles à intégrer. Le logiciel de traitement d’images est également déjà intégré. 

  2. PC embarqués: Ces ordinateurs sont intégrés dans une machine ou un système et ont une tâche spécifique qu’ils effectuent. Cela les rend particulièrement petits, mais aussi moins puissants.

  3. Systèmes modulaires à microprocesseur: Ces ordinateurs spécialisés sont divisés en différents modules et sont évolutifs. Cela permet de les configurer de manière flexible ou de les remplacer si, par exemple, un module plus puissant est nécessaire.   

Logiciel

Logiciel de traitement et d’analyse d’images

En plus du matériel, un système de vision nécessite également un logiciel adéquat. Le logiciel de traitement d’images détermine quelles tâches sont effectuées avec les images de la caméra. Différents logiciels sont utilisés en fonction de la complexité de la tâche.

Pour les tâches simples, les utilisateurs peuvent souvent programmer et mettre en œuvre le logiciel directement. Pour des tâches plus complexes, telles que la surveillance de la production entièrement automatisée, une solution logicielle personnalisée est généralement nécessaire.

Basler propose une variété de solutions logicielles pour le traitement d’images, de notre puissante suite logicielle pylonà Visual Applets pour la programmation FPGA visuelle, en passant par les modules logiciels pour les tâchesrobotiques.

Des systèmes de vision pour tous les domaines d’application 

Les systèmes modernes de traitement d’images sont utilisés dans divers secteurs, notamment la technologie médicale, le contrôle du trafic, le contrôle de la qualité, la logistique et le commerce de détail. Basler fournit la solution adaptée à toutes les applications, que nous pouvons adapter à vos besoins individuels.

Dans les installations industrielles et les systèmes de vision par ordinateur, tous les composants doivent être absolument fiables. Si un système utilisé en fonctionnement 24 heures sur 24 tombe en panne parce que des composants de qualité inférieure ou incompatibles sont utilisés, cela peut rapidement entraîner des coûts élevés.

Nos produits pour votre système de vision

Utilisez notre configurateur de système de vision et assemblez facilement votre système de vision complet.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.