Du Gigabit Ethernet et GigE Vision à la 5GigE
Over the past few years, Gigabit Ethernet (GigE) has become the fastest growing interface for digital cameras in the professional imaging sector. It is a general-purpose interface that has the potential to be the first digital interface to replace existing analog camera systems in almost any application.

Focus sur la flexibilité : Gigabit Ethernet
Gigabit Ethernet (GigE) offre la plus grande flexibilité technique en termes de bande passante, de longueurs de câble allant jusqu’à 100 mètres et de prise en charge des configurations multi-caméras.

GigE est le bon choix pour des débits de données allant jusqu’à 0,96 Gbit/s. Sa variante haut débit, comme la 5GigE, offre une vitesse cinq fois supérieure dans la même longueur de câble. La mise à niveau vers des vitesses GigE plus rapides reste simple et sans effort dans le même cadre.
De plus, les caméras GigE avec alimentation par Ethernet (Power over Ethernet PoE) permettent de transmettre l’alimentation et les données sur un seul câble GigE, ce qui simplifie les installations et réduit les coûts. Ceci est particulièrement avantageux dans les applications à espace restreint. En attendant, il est'important d’utiliser des composants Gigabit Ethernet appropriés tels que des câbles, des cartes PC, des commutateurs, des concentrateurs ou de petits injecteurs PoE pour connecter vos caméras industrielles à l’IPC.
Norme GigE Vision : intégration sans faille et flexibilité prête pour l’avenir
La norme Gigabit Ethernet (GigE) est largement utilisée, offrant une connectivité rentable et facile à mettre en œuvre. La norme GigE Vision s’appuie sur cela en fournissant un cadre clair et logique pour le traitement d’images industrielles. Il permet une intégration simple dans tous les programmes de traitement d’images à l’aide de bibliothèques logicielles. De plus, les entreprises peuvent facilement planifier leurs investissements futurs, car le remplacement des caméras compatibles GigE ou la mise à niveau vers des options plus rapides comme 5GigE et 10GigE ne nécessite aucune modification de la configuration du système existant.
Principaux avantages de l’interface GigE :
Performance: Débits de données élevés de 0,96 Gbit/s et longueurs de câble jusqu’à 100 m.
Compatibilité: Exploite l’infrastructure Ethernet existante pour une intégration rentable.
Facilité d’utilisation : Intégration simple avec les bibliothèques de traitement d’images.
Normes: Soutenu par les normes Gigabit Ethernet et GigE Vision pour l’interopérabilité.
Efficacité: La fonctionnalité PoE alimente les caméras via des câbles de données.
Capacités avancées : GigE Vision Standard Version 2.0
La norme GigE Vision 2.0 permet une synchronisation précise de plusieurs caméras et un fonctionnement en temps réel. Sa caractéristique clé, le protocole PTP (Precision Time Protocol),synchronisation temporelle de l’ordre de la nanoseconde entre les composants du système. Entièrement rétrocompatible, il fonctionne de manière transparente avec le logiciel et le matériel GigE Vision 1.2, protégeant ainsi les investissements existants tout en offrant des performances améliorées.
Découvrez-en plus grâce à notre tutoriel vidéo ou téléchargez le livre blanc « Synchrone et en temps réel : applications multi-caméras dans le réseau GigE » pour des informations approfondies.
5GigE : cinq fois la vitesse du GigE
La demande croissante de systèmes de traitement d’images puissants est à l’origine de l’avancement de la norme GigE Vision, donnant naissance à des variantes à haut débit comme la 5GigE. Cette évolution conserve les principaux avantages de GigE Vision (longues longueurs de câble allant jusqu’à 100 mètres, compatibilité matérielle et logicielle et facilité d’intégration) tout en offrant une bande passante cinq fois supérieure à celle du GigE standard.
Des mises à niveau transparentes sont possibles avec les câbles GigE Cat6a existants, ce qui fait de la 5GigE une solution rentable et évolutive pour les industries nécessitant une transmission de données plus rapide et longue distance. De plus, les formats de caméra compacts, comme les modèles 5GigE Basler,'permettent de minimiser les problèmes d’intégration en s’intégrant facilement dans les configurations existantes, même dans des environnements où l’espace est restreint.

Mise à niveau vers 5GigE
Les utilisateurs GigE à la recherche d’une bande passante plus élevée, il sera facile de passer à 5GigE, atteignant une vitesse 5 fois supérieure avec une simple reconstruction du système tout en conservant le même facteur de forme de caméra pour des mises à niveau sans tracas.
Les utilisateurs USB à la recherche de câbles plus longs et de configurations multi-caméras avec le bénéfice de la stabilité 5GigE'et l’avantage supplémentaire de la fonctionnalité PTP.
Les utilisateurs CXP-6, en passant de la norme CoaXPress 1.0, vous découvrirez que le 5GigE est une excellente alternative à CoaXPress 2.0. Bien que certains ajustements du système puissent être nécessaires, la vitesse et l’évolutivité du 5GigE en font une mise à niveau intéressante.
Pour en savoir plus sur les interfaces de vision industrielle, lisez notre article Choisir la bonne interface de caméra industrielle : une comparaison complète
Our products with GigE interface
Build your complete GigE vision system in our Vision System Configurator .