La lumière dans la vision industrielle
Comment trouver le bon éclairage
L’éclairage d’un système de vision est souvent négligé dans la planification, mais il est crucial pour la qualité et l’efficacité de l’image. Sans la bonne source de lumière, des reflets et des zones trop sombres ou surexposées se produiront. Par conséquent, faites le choix d'une technologie d’éclairage adaptée à l’utilisation prévue et, idéalement, au reste du système. Découvrez quel éclairage convient à votre système et ce à quoi vous devez faire attention lors de votre décision.
Types d’éclairage en vision industrielle
La vision industrielle est utilisée dans de nombreux secteurs, qui ont tous leurs propres objectifs. L’éclairage des systèmes est aussi différent que l’endroit où ils sont utilisés. Après tout, différents types d’éclairage sont utilisés pour détecter les fissures plutôt que pour distinguer les couleurs. Les lumières LED sont les plus couramment utilisées dans le traitement d’images industrielles. Ceux-ci sont disponibles dans l’éclairage de vision industrielle en tant que bar, anneau ou rétroéclairage.

Eclairage barre
La lumière provient d’une barre droite et éclaire la surface de manière uniforme. Il est également possible de combiner plusieurs barres lumineuses de sorte que le motif ou l’objet soit éclairé de différents côtés. Les lumières barrespeuvent être utilisées pour éclairer spécifiquement uniquement certaines parties d’un objet, ce qui est nécessaire dans certaines applications. Ils sont souvent utilisés en combinaison avec la lumière à fond sombre, ce qui facilite l’inspection des surfaces à la recherche de rayures et d’anomalies.

Ring Light
La lumière annulaire est circulaire et éclaire l’objet uniformément sans projeter d’ombre. Les lumières annulaires sont un type typique d’éclairage frontal et augmentent le contraste des images en raison de l’éclairage. Les lumières sont facilement adaptables et pourraient être décrites comme "polyvalentes" en matière de technologie d’éclairage. Les lampes annulaires sont particulièrement populaires pour les travaux de contrôle de la qualité avec des objets cylindriques, car elles les éclairent uniformément de l’extérieur grâce à leur forme ronde.

Back Light
Dans cette technique d’éclairage, l’objet est éclairé uniformément par l’arrière afin que les contours soient bien capturés ou que l’objet soit masqué. Par exemple, les trous, les bulles ou les rayures peuvent être affichés et très bien remarqués. Le back light est également une norme importante dans le contrôle de la qualité des étiquettes et du papier imprimé. Cependant, toutes les informations sur l’état de surface sont perdues.
La lumière en vision industrielle : lumière colorée et longueurs d’onde
Dans le traitement d’image, nous pouvons utiliser d’autres propriétés de la lumière. Selon les longueurs d’onde dans lesquelles la lumière frappe différents matériaux, la lumière est réfractée, absorbée, conductrice ou réfléchie. Dans le cas des systèmes de vision et de leur technologie d’éclairage, l’absorption et la réflexion sont particulièrement intéressantes.
La lumière est visible à l’œil humain dans la gamme de 400 à 700 nanomètres car elle prend différentes couleurs dans ce spectre.
Le fait qu’un objet réfléchisse, réfracte ou absorbe la lumière dépend de ses propriétés physiques. Les miroirs réfléchissent la lumière, l’eau et l’air la réfractent, et les matériaux absorbants la convertissent en chaleur, comme les surfaces chauffées en été. Les objets reflètent la couleur qu’ils ont eux-mêmes : un objet rouge réfléchit la lumière rouge, un objet bleu l’absorbe.
Cela peut être utilisé dans la garantie de qualité : avec une caméra monochrome et une lumière rouge, les objets rouges apparaissent brillants, tandis que les objets bleus apparaissent sombres.
Coordination de votre technologie d’éclairage
La technologie d’éclairage est cruciale pour votre système de vision, vous devez donc commencer à planifier tôt. Clarifiez les questions suivantes :
Quel éclairage est utilisé ?
Quelle technologie d’éclairage convient à votre objectif ?
Quelle longueur d’onde ou couleur votre source lumineuse doit-elle avoir ?
L’éclairage n’étant qu’une partie du système, la caméra, l’éclairage et la commande de la machine doivent idéalement provenir du même fabricant pour assurer une synchronisation fluide. Chez Basler, nous vous proposons ce service, afin que vous puissiez obtenir tous les composants de votre système à partir d’une seule source, puis les synchroniser et les coordonner sans problème. Le choix de la technologie d’éclairage est un facteur décisif pour la qualité d’image obtenue, car la qualité de la source lumineuse ne peut pas être compensée ultérieurement par d’autres composants. Par conséquent, lors de la mise en place de votre système de vision, vous devez traiter de manière approfondie le thème de l’éclairage. En tant que partenaire compétent, nous sommes à vos côtés pour vous conseiller et vous aider et nous sommes sûrs d’avoir la solution prête qui fera briller votre système de vision sous son meilleur jour.
Nos produits d’éclairage
Profitez de notre large gamme et choisissez le bon produit pour votre système de vision. Notre conseiller en éclairage vous donnera des recommandations de produits individuelles et vous guidera étape par étape vers une sélection d’éclairage assorti et de composants supplémentaires.