Technologie des caméras

Qu'est-ce que l'imagerie multispectrale ?

L'imagerie multispectrale révèle des informations qui restent cachées à l'œil humain. Mais que signifie exactement le terme "multispectral" ? Et quel est l'impact de cette technologie sur le traitement industriel de l'image ? Nous vous montrerons comment votre application de vision individuelle peut bénéficier des caméras multispectrales.

Webinaires

Exemples d'application de l'imagerie multispectrale

Technologie multispectrale et SWIR

Dans notre webinaire, nous répondons aux questions les plus importantes sur l'imagerie multispectrale :

  • Qu'est-ce que la technologie multispectrale ?

  • À quoi peut-elle servir ?

  • Exemples de bonnes pratiques

Vers le webinaire multispectral

Qu'est-ce qu'une caméra multispectrale ?

Les caméras multispectrales sont des dispositifs d'imagerie industrielle hautement spécialisés qui voient bien plus que la couleur. Elles mesurent les données d'image dans des gammes de longueurs d'onde spécifiques du spectre électromagnétique, bien au-delà de ce que l'œil humain peut voir (380-780 nanomètres). Elles couvrent généralement de 3 à 15 bandes spectrales, mais il existe également des caméras capables de capturer des centaines de bandes spectrales, connues sous le nom d'imagerie hyperspectrale. Ces caméras ouvrent de nouvelles possibilités en visualisant les ondes électromagnétiques dont les longueurs d'onde se situent en dehors du domaine visible, comme l'infrarouge. Cette capture précise d'informations spectrales contribue à améliorer l'efficacité et l'assurance qualité dans un grand nombre d'industries.

Ces caméras ouvrent de toutes nouvelles possibilités en visualisant des ondes électromagnétiques dont les longueurs d'onde se situent en dehors du domaine visible, comme l'infrarouge. Cette capture précise d'informations spectrales contribue de manière significative à l'amélioration de l'efficacité et de l'assurance qualité dans diverses industries.

Options pour l'imagerie spectrale

Il existe trois façons d'obtenir des informations sur les images spectrales : une caméra avec des éléments optiques, un filtre continu tel qu'une roue filtrante, ou un capteur CMOS avec un filtre.

Caméras multispectrales avec éléments optiques

Caméras multispectrales avec éléments optiques

Les caméras multispectrales à éléments optiques se composent de quatre éléments principaux :

  • Prisme :

    Divise la lumière incidente en différentes longueurs d'onde.

  • Capteur

    Convertit la lumière en signaux électroniques.

  • Grille :

    Isole des bandes d'ondes spécifiques.

  • Objectifs

    Concentrer la lumière pour un traitement ultérieur.

Ensemble, ces composants génèrent une image multispectrale à haute résolution. Les performances dépendent fortement de l'alignement et de l'étalonnage précis des éléments optiques, ce qui peut s'avérer coûteux.

Caméras à roue filtrante

Caméras à roue filtrante

Les objets capturés à l'aide de caméras à roue filtrante sont balayés de manière séquentielle au fur et à mesure que la caméra capture des longueurs d'onde individuelles. Pour obtenir des longueurs d'onde supplémentaires, la roue à filtres doit être déplacée jusqu'au filtre souhaité. Cette méthode a toutefois ses limites, en particulier pour les cibles en mouvement. La vitesse de balayage plus lente peut donner des images floues ou incomplètes.

Capteur CMOS avec filtre

Capteur CMOS avec filtre

Les capteurs CMOS sont désormais disponibles avec des filtres passe-bande intégrés dans la configuration du capteur. Contrairement à d'autres techniques de balayage, les caméras équipées de filtres spectraux sur des capteurs CMOS ne nécessitent pas de composants optiques supplémentaires pour être alignées. Elles capturent des objets de différentes longueurs d'onde dans une seule image. Ces capteurs sont non seulement moins coûteux, mais aussi plus faciles à intégrer dans les systèmes d'imagerie existants.

Aperçu des applications des caméras multispectrales

Les caméras multispectrales ont évolué ces dernières années, passant de leur utilisation initiale dans l'aérospatiale, les sciences de la vie et les laboratoires à une utilisation plus large dans d'autres domaines, par exemple les cartes de circuits imprimés : Inspection pour détecter les failles et les défauts la banque : Détection de la contrefaçon des billets de banque la dermatologie : caractérisation des changements cutanés et diagnostic des maladies de la peau.

Focus sur l'imagerie multispectrale : industrie alimentaire & agriculture

Les caméras multispectrales sont principalement utilisées dans l'industrie alimentaire et l'agriculture.

Caméras multispectrales dans l'agriculture

Agriculture

En agriculture, les agriculteurs peuvent évaluer l'état de leurs cultures. Des drones équipés de caméras multispectrales survolent le champ et capturent des images à haute résolution qui sont transmises sans fil à un ordinateur au sol. En évaluant les données en différentes couleurs, comme le rouge et le vert, les agriculteurs peuvent identifier les plantes malades et les traiter avec des pesticides ciblés. Cela permet une utilisation efficace des ressources et protège l'environnement.

Caméras multispectrales pour la production alimentaire

Production alimentaire

L'imagerie multispectrale joue également un rôle important dans la production alimentaire et permet un contrôle de qualité encore plus précis. Les processus automatisés tels que le triage des aliments bénéficient de la détection précise des corps étrangers. Alors que les caméras industrielles traditionnelles ont du mal à distinguer les débris, les pierres et la saleté, les caméras multispectrales sont capables de détecter les écarts les plus infimes.

L'avenir de l'imagerie multispectrale

Au fur et à mesure que la technologie progresse et que les caméras multispectrales s'intègrent davantage, nous pouvons nous attendre à des analyses encore plus précises et plus fiables à l'avenir, ce qui permettra d'optimiser en permanence les processus industriels.

Nos produits avec une gamme spectrale étendue

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.