Placé au millimètre près à chaque fois !

De quoi s’agissait-il ?
Le logiciel d’Apera AI, assisté par l’IA, en combinaison avec les caméras ace Basler, donne aux robots industriels une sensation de vue spectaculaire : ils peuvent reconnaître des objets partiellement cachés et même de petites pièces peuvent être positionnées au millimètre près. Même dans des environnements non structurés, ils peuvent atteindre le niveau de précision nécessaire pour optimiser les processus automatisés. Par exemple, l’assemblage de pièces automobiles.
Quel était le problème ?
Des fournisseurs automobiles tels qu’Apera'Flex-N-Gate exige une qualité précise tout au long du processus de production, car même les plus petits défauts entraînent rapidement des coûts élevés. Les pièces en plastique pour les panneaux intérieurs constituent un défi particulier ici, car il existe des différences dimensionnelles (dans les tolérances) d’une pièce à l’autre. Par conséquent, un robot qui insère des clips dans des tours sur ces pièces peut manquer le bon endroit car il n’est pas identique sur toutes les pièces.
La solution
À l’aide de la caméra Basler ace, le logiciel Apera Vue alimenté par l’IA capture une scène et détermine l’objet'position et orientation. Le cycle de vision total peut se produire en aussi peu que 0,3 seconde, une amélioration de la vitesse par rapport aux autres technologies de vision. Ce système combiné n’a aucune difficulté avec des objets encombrés ou partiellement obscurcis : il peut fonctionner aussi bien avec des pièces désordonnées et très similaires qu’avec des éléments transparents ou réfléchissants. Les objets peuvent même bouger, et les robots sont capables de s’adapter rapidement à ces changements. Pour cette solution, six appareils photo Basler acA4024-29um 12MP ont été utilisés, équipés d’objectifs Basler 12 C125-1218-5M. Installés par trois paires, ils couvraient une zone d’environ 180 cm de long et 90 cm de large, ce qui correspond à la taille des panneaux en plastique auxquels les clips sont fixés. Sur la base des images reçues des caméras, Apera Vue peut guider le robot avec précision pour placer parfaitement chaque clip.
Vos avantages
Placement correct des clips dans le tableau de bord augmenté à 99%
Économies de temps et d’argent significatives grâce à la réduction des rejets
Haute fiabilité et précision des caméras ace
Produits pour cette solution
Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.