Inspection automatisée des flacons de vaccin COVID-19 avec des caméras Basler
Les systèmes d’inspection automatisés des flacons d’injection surveillent la qualité des vaccins et jouent un rôle essentiel pour garantir une sécurité maximale des produits. La technologie de vision avancée permet d’éliminer les erreurs, d’améliorer la qualité et d’augmenter le rendement.

Qu’est-ce que l’inspection des flacons ?
Truking Technology est l’un des principaux fournisseurs d’équipements pharmaceutiques avec plus de 20 ans d’expérience dans l’emballage médical et divers systèmes d’automatisation pour l’industrie biopharmaceutique.
La pandémie de coronavirus a donné lieu à une collaboration mondiale dans la recherche et la distribution de vaccins, qui a abouti à un vaccin en moins d’un an. Mais un vaccin n’est efficace que si les gens peuvent l’obtenir, et les chaînes d’approvisionnement ont été mises sous pression pour répondre à cette demande soudaine et sans précédent de vaccins.
Pour soutenir la lutte contre la pandémie, Truking Technology s’engage à fournir des systèmes d’inspection visuelle automatisés afin de garantir rapidement la sécurité des vaccins et l’intégrité des produits. Des flacons d’injection sont utilisés pour stocker le vaccin liquide.

Les défis de l’inspection automatisée des flacons
Des flacons en verre sont utilisés pour stocker le vaccin liquide et pendant le travail de remplissage massif, il est inévitable que des défauts de remplissage et de scellement se produisent. Diverses inspections visuelles sont nécessaires pour s’assurer que les flacons contaminés ou présentant des défauts sont exclus des lots. Voici quelques-unes des tâches d’inspection :
Identifier tout corps étranger, particule de verre, matériau fibreux, etc. dans les flacons
Pour vérifier la présence/l’absence du bouchon du flacon et du joint rabattable, la position du bouchon et le niveau de remplissage
Détecter les défauts esthétiques et fonctionnels des flacons
Les principaux défis des tâches d’inspection sont les suivants :
En additionnant toutes les caractéristiques dimensionnelles, physiques et esthétiques, le système doit inspecter de nombreux attributs dans un espace très compact.
Il est difficile de détecter les défauts à la surface des cylindres à l’aide d’un système de vision. Les flacons sont transparents, remplis d’un liquide clair et en mouvement ; Ils ont des bulles à l’intérieur et ils sont réfléchissants.
Une vitesse, une précision et une stabilité élevées sont requises.
Solutions d’inspection avec caméras matricielles et linéaires
Truking Technology développe différents systèmes d’inspection automatique de flacons en verre pour différentes tâches. Des combinaisons matérielles de caméra, d’objectif et de câble sont utilisées. Deux de ces solutions d’inspection sont décrites ci-dessous.
1. Système d’inspection avec caméras matricielles dans une configuration multi-caméras
Tâches principales : Inspection des liquides de vaccins et inspection cosmétique des flacons
Configuration: 16-20 pcs Basler ace acA1300-200um caméras matricielles
Seize à vingt caméras à grande vitesse sont installées dans le système d’inspection pour acquérir des séquences d’images de différentes parties des lots de flacons, fournissant ainsi la base de l’analyse des images. Le système multi-caméras est capable de juger si un produit est bon ou défectueux en comparant plusieurs images à l’aide de son puissant logiciel de vision. L’algorithme de vision avancé et l’algorithme de deep learning sont capables d’identifier les contaminations et les défauts.
L’IA soutient la détection des défauts
Un algorithme d’IA est utilisé pour apprendre le mouvement des bulles afin de distinguer les bulles des corps étrangers, y compris les particules de verre, les grains métalliques, les fibres et les cheveux, dans le liquide du vaccin. Les niveaux de remplissage sont également vérifiés.
En pleine résolution, la caméra acA1300-200um fonctionne à 200 images par seconde, atteignant des vitesses d’acquisition encore plus élevées en mode ROI.
Système multi-caméras avec synchronisation précise
Truking'utilise plusieurs caméras pour acquérir simultanément des images sous différents angles, ce qui augmente considérablement l’efficacité et la précision de l’inspection. La configuration multi-caméras Basler,'éprouvée sur le marché avec interface USB 3.0, est parfaitement adaptée à une telle solution et offre les avantages d’un rendement élevé, d’une synchronisation parfaite et d’une fiabilité élevée.

2. Système d’inspection avec caméras linéaires pour les objets en mouvement
Tâches principales : Inspection cosmétique de la surface du flacon
Configuration: 2 caméras linéaires Basler racer raL2048-200um + objectifs FA
Le deuxième système d’inspection est équipé de deux caméras linéaires haute résolution et d’objectifs FA, ainsi que d’arrangements d’éclairage spécialement conçus. Il inspecte la surface cylindrique du flacon, notamment les fissures, les rayures, les pierres réfractaires et les points noirs.
L’inspection par vision linéaire est un choix idéal pour l’imagerie d’objets cylindriques sur des lignes d’inspection à rotation rapide. Lorsque le flacon de vaccin tourne, la caméra linéaire examine et déroule toute la surface du flacon, ligne par ligne, en une surface plane 2D pour l’inspection.
Automatisation pour assurer une détection fiable des défauts à grande vitesse
Le remplacement de l’inspection visuelle humaine par des systèmes d’inspection automatisés dans le processus de contrôle de la qualité biopharmaceutique est désormais monnaie courante, car ce dernier offre une efficacité et une précision beaucoup plus grandes des résultats d’inspection. Les principaux objectifs de l’inspection des flacons en verre pour les vaccins COVID-19 sont de fournir une assurance qualité sans erreur et rapide. Les solutions d’inspection de Truking utilisent des algorithmes de vision avancés et la technologie de l’IA pour garantir l’efficacité et la précision de l’inspection.'

Truking s’engage à fournir des systèmes d’inspection performants à ses clients à l’avance de l’horaire. Nous sommes dans une course contre la montre dans de telles crises. La raison la plus importante pour nous de collaborer avec Basler est une excellente stabilité, en particulier dans plusieurs caméras haute vitesse avec des configurations d’interfaces USB3.0. Basler est un leader du marché et dispose d’une riche expérience dans ce domaine. Leur expertise nous a aidés à atteindre nos objectifs. La facilité d’utilisation d’un logiciel est également essentielle pour nous permettre un développement rapide. La suite logicielle de caméras pylon est facile à adapter et fonctionne de manière transparente, ce qui nous fait gagner un temps précieux de développement. De plus, l’excellent service et le soutien opportuns de l’équipe locale font de notre partenariat un grand succès.
Produits pour cette solution
Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.