Témoignages clients

Ensuring Quality of Safety Cabinets with Basler Vision Solution and Cogniac’s Computer Vision Platform

The production of safety cabinets needs to fulfill high quality standards to ensure compliance with specifications. It is very important that all components are installed properly, in the right place, and that nothing is missing. Many safety cabinets are shipped to offshore oil rigs so the challenge of servicing these cabinets is immense. To ensure high quality standards the whole production process needs to be monitored and documented.

Portique avec caméra Basler ace et objectif Basler Premium

Quel est le problème avec la solution de traitement d’image pour l’assurance qualité ?

Jusqu’à présent, le suivi du processus de production était effectué manuellement. Le travail manuel est plus coûteux qu’une solution de vision efficace et est également sujet aux erreurs. Dans ce cas, l’inspection jusqu’à présent ne disposait pas non plus de la documentation nécessaire. L’objectif était de construire une solution qui garantisse une qualité stable et reproductible dans la production avec une documentation tout en réduisant le coût global d’inspection. Cela nécessitait un système de vision avec une qualité d’image élevée et un petit facteur de forme.

Solution de vision pour l’assurance qualité dans la production d’enceintes de sécurité

Cogniac a développé une solution de vision pour garantir une qualité stable dans la production. Cette solution se compose de caméras Basler et d’objectifs Basler Premium correspondants, ainsi que de la plate-forme d’intelligence visuelle de Cogniac. Les caméras imagent l’ensemble du système et les modèles d’apprentissage profond sont exécutés sur du matériel local pour valider le nombre de composants individuels dans les pièces de l’armoire. Les modèles de Deep Learning sont entraînés à reconnaître chaque composant et peuvent donc vérifier la quantité et l’emplacement de chaque composant installé.

Au total, 21 appareils photo Basler ace (appareils photo acA5472-5gc) avec une combinaison d’objectifs Basler Premium (objectifs C23-0824-5M-P 8 mm et C23-2518-5M-P 25 mm) sont intégrés dans cette solution. Les caméras utilisent un protocole de précision temporelle pour une synchronisation facile via le câble de données. Les caméras, y compris la fonctionnalité de protocole de précision temporelle, peuvent être contrôlées par la suite logicielle de caméras de pyon.

En combinant des caméras Basler de pointe et la plateforme révolutionnaire de vision par ordinateur IA no-code/low-code de Cogniac, notre client est en mesure d’automatiser toute tâche d’inspection visuelle lors de la construction d’armoires de sécurité universelles. De plus, les modèles développés peuvent être instantanément donnés aux futures lignes de production dans le monde entier selon les besoins, ce qui permet d’obtenir un environnement de fabrication des plus efficaces. L’expérience et les conseils de Basler ont créé une solution précieuse pour notre client.
Vahan Tchakerian, directeur des partenariats chez Cogniac

Les avantages de la solution de vision par ordinateur dans le contrôle qualité des enceintes de sécurité

  • La solution no-code de Cogniac offre les derniers développements en matière d’intelligence artificielle (IA) et de réseaux neuronaux convolutifs, garantissant les normes de qualité les plus élevées.

  • Intégration facile et format compact grâce aux caméras Basler avec objectifs assortis et à la suite logicielle pylon Camera.

  • Une coopération puissante entre Basler et Cogniac : ensemble, ils ont créé une solution optimale pour le client.

Contactez-nous

Produits pour cette solution

Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.