Témoignages clients

Les caméras et les cartes d’acquisition d’images Basler améliorent le système AOI

Disposition des caméras et de l’éclairage dans le système AOIMdisposition des caméras et de l’éclairage dans le système AOI

Détection de défauts dans la fabrication de circuits électroniques

Pour éviter les erreurs de processus dans la production de circuits imprimés, la société Delvitech propose des systèmes AOI.

Le composant le plus important du système est une tête optique composée de cinq caméras et d’un éclairage disposé sur les côtés. Delvitech a développé une mise à niveau de la tête optique pour ses systèmes AOI installés sur le marché. Des caméras et des cartes d’acquisition d’images plus puissantes, ainsi qu’un environnement de développement FPGA graphique, permettent des vitesses, une précision et une flexibilité plus élevées, ce qui entraîne une augmentation de la demande des clients.

Exigences pour l’inspection des cartes de circuits électroniques

Les caméras installées avant la mise à niveau du système AOI n’offraient pas la qualité d’image et la vitesse souhaitées. Pour cette raison, Delvitech était à la recherche de nouvelles caméras industrielles pour la tête de caméra optique, qui offriraient une résolution plus élevée, une fréquence d’images d’au moins 30 images par seconde et une interface de caméra appropriée avec une bande passante élevée. Delvitech était également à la recherche de cartes d’acquisition d’images adaptées, car celles qu’ils avaient utilisées jusqu’à présent ne convenaient qu’à des caméras spéciales. Tous les nouveaux composants matériels et logiciels (appareil photo, carte d’acquisition d’images, logiciel, éclairage) du système de traitement d’image devaient être compatibles les uns avec les autres.

L’exigence la plus importante pour l’ensemble du système était son évolutivité en changeant les caméras et les cartes d’acquisition d’images.

Un système AOI résout le défi de l’inspection des circuits imprimés électroniques

La tête optique du système AOI se compose d’une caméra sur le dessus, de quatre caméras sur le côté, de 24 sources lumineuses au xénon, de quatre LED RVB et d’un capteur. Depuis la mise à niveau, Delvitech a utilisé une caméra matricielle CMOS avec interface CoaXPress pour la caméra supérieure. Pour les caméras latérales, l’entreprise installe désormais quatre caméras matricielles monochromes Basler ace Classic CMOS avec interface Camera Link. Chacun d’entre eux offre une résolution de 180 images par seconde à une résolution de 4 MP.

Pour s’assurer que les cartes d’acquisition d’images sont compatibles avec les autres composants, deux cartes d’acquisition d’images programmables différentes de Basler sont utilisées. La carte d’acquisition d’images microEnable 5 marathon VCX-QP CoaXPress synchronise la caméra supérieure et l’éclairage. Deux cartes d’acquisition d’images Camera Link microEnable 5 marathon VCL déclenchent les quatre caméras sur les côtés.

Delvitech a développé des fonctions d’enregistrement à l’aide de l’environnement de développement FPGA graphique VisualApplets Basler pour connecter la carte d’acquisition d’images au logiciel. Par conséquent, les cartes d’acquisition d’images génèrent toujours le même format de sortie dès l’étape de transfert d’image. Cela signifie que le logiciel peut continuer à être utilisé si les caméras, la carte d’acquisition d’images ou l’interface de la caméra sont modifiées.

Avantages de la solution de vision pour l’inspection des circuits électroniques

  • Des caméras plus puissantes et des cartes d’acquisition d’images compatibles permettent d’inspecter beaucoup plus de cartes de circuits imprimés par minute

  • Les composants peuvent être remplacés et mis à l’échelle de manière flexible

  • Grâce à l’applet associé, le système peut être facilement adapté aux nouvelles exigences des clients

Produits pour cette solution

Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.