Témoignages clients

Contrôle précis des masques de protection buccale/nasale grâce à la ace Basler et pylon

En quoi consiste l’inspection automatique des masques de protection bucco-nasale ?

O-Net Industry mise sur l’automatisation au moyen du traitement d’images industriel.

Le système d’inspection intelligent des masques de protection buccale/nasale développé par l’entreprise automatise les contrôles de qualité manuels qui ont tendance à être longs et sujets aux erreurs. L’inspection visuelle 100 % automatisée dans le processus de production augmente la productivité. Il assure également la conformité du produit et la détection des rejets.

Inspection visuelle des parties critiques d’un masque facial
Inspection visuelle des parties critiques d’un masque facial

Quel est le problème avec l’inspection des masques de protection buccale-nasale ?

Toutes les pièces d’un masque de protection buccale/nasale doivent être testées pendant le processus de production et les masques défectueux doivent être triés. Cela conduit à trois défis :

  • La surface granuleuse du tissu non tissé entraîne des valeurs d’échelle de gris incohérentes.

  • La position des masques sur le tapis roulant est aléatoire et ils se déplacent.

  • Le bord, la boucle d’oreille et la bande métallique doivent être distingués dans les données d’image de l’inspection.

Mesure de la taille d’un masque facial
Mesure de la taille d’un masque facial

La solution pour la détection automatisée des défauts des masques de protection bucco-nasale

À l’aide d’un éclairage spécifique au client et d’une caméra Basler ace U d’une résolution de 5 MP, le système d’inspection intelligent d’O-Net Industry crée un excellent matériau d’image des masques de protection buccale/nasale. L’algorithme d’alignement de l’entreprise utilise les images pour vérifier si les masques répondent aux normes requises. À cette fin, le logiciel inspecte la forme et la taille des masques, la longueur et les points d’attache des boucles d’oreille, la longueur et la position du fil nasal et, enfin, les bords.

Le système d’inspection automatise le contrôle manuel de la qualité des masques et augmente considérablement le taux de test. La caméra Basler très stable améliore la stabilité globale du système. C’est extrêmement important, car le processus de production se déroule longtemps sans interruption. O-Net Industry utilise également la suite logicielle Basler pylon. Il est ainsi facile d’intégrer toutes les caméras Basler dans le système global.

Vos avantages lors de l’utilisation du système de vision pour l’inspection

  • Contrôle qualité plus rapide et plus sûr des masques selon les spécifications standard

  • La stabilité spéciale de la caméra réduit considérablement les coûts de maintenance

  • Développement de systèmes sans faille grâce à la suite logicielle Basler pylon Camera conviviale pour les développeurs

Produits pour cette solution

Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.