Témoignages clients

Les yeux de la machine surveillent le processus d’extraction des cristaux

Les yeux de la machine surveillent le processus d’extraction des cristaux

De quoi s’agissait-il ?

La méthode CZ (Czochralski) a été la méthode prédominante pour la production de gros monocristaux, tels que le silicium monocristallin, depuis son invention en 1916. De nos jours, dans un système automatisé de croissance de cristaux "Les yeux de" la machine sont utilisés pour surveiller l’ensemble du processus. Dans un tel système automatisé, la qualité et le rendement du produit final sont d’une importance cruciale.

Beijing Tu Zhi Tian Xia, client Basler développe des solutions de contrôle par vision intelligentes avec des algorithmes avancés pour les entreprises d’ingénierie système, permettant aux producteurs de lingots de silicium de réduire les coûts, d’augmenter la pureté des cristaux et d’améliorer la productivité.

Quel était le problème ?

Pour une qualité bonne et constante des lingots de silicium, tous les paramètres associés au processus de croissance, y compris la vitesse de rotation, les températures du creuset et la vitesse de traction, doivent être parfaitement équilibrés. Les entreprises d’ingénierie système doivent disposer de données précises pour contrôler le processus avec précision.

La taille du creuset et les paramètres clés des différents types de cristaux peuvent varier, ce qui pose des défis pour l’évolutivité. Un concept de conception modulaire peut-il permettre une intégration facile du système de vision à n’importe quelle taille ?

« La surveillance et les inspections en temps réel sont essentielles pour augmenter les diamètres des cristaux aux tailles souhaitées. Cela nécessite une grande précision et une grande stabilité dans le système de vision. Après des évaluations minutieuses, nous avons choisi de travailler avec Basler pour les raisons suivantes : premièrement, la grande stabilité, la cohérence et la précision offertes par l’appareil photo Basler 12MP ; deuxièmement, Bâle nous a aidés à différencier nos produits, ce qui nous a permis d’être plus compétitifs et plus connus sur notre marché. Enfin, le logiciel Pylon facile à utiliser nous permet d’économiser un temps considérable de développement de programmes.
~Directeur Technique de Tu Zhi Tian Xia

La solution

Les systèmes de vision offrent la solution parfaite pour les systèmes de culture automatisés en surveillant et en analysant le processus de croissance. Grâce à une saisie précise des données d’image, le système peut mieux adapter la vitesse de traction à la température du creuset et maintenir un contrôle de haute précision tout au long du processus de traction.

Voici quelques-unes des principales tâches de vision impliquées dans le processus :

  1. Mesurez les diamètres des cylindres de cristal de silicium en croissance.

  2. Mesurez la distance entre le tube de tirage et la surface de la zone de fusion à l’aide d’une seule caméra.

  3. Détecter la rupture des bords des lingots de silicium

Vos avantages

  • Résultats de mesure précis et détection des défauts pendant le processus de croissance cristalline à l’aide de la caméra 12MP Basler.

  • Différenciation du produit en faisant passer la solution de vision de deux caméras 5MP à une caméra 12MP.

  • Réduction de la complexité du système grâce à une solution à caméra unique et au petit boîtier de la caméra.

  • Cohérence des résultats et évolutivité du produit.

Produits pour cette solution

Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.