Témoignages clients

Amélioration de la qualité d’image pour les chirurgies tumorales

Images en direct pendant la chirurgie et algorithmes FPGA sans programmation matérielle

Client
Quest Medical Imaging BV
Localisation
Pays-Bas
Date
2018

De plus en plus d’hôpitaux mettent en place des systèmes de traitement d’images utilisant des caméras multispectrales pendant les interventions chirurgicales pour visualiser les cancers. Quest Medical Imaging BV propose un tel système avec sa plateforme Quest Spectrum. La société a étendu les capacités de sa caméra multispectrale spécialement développée avec une carte d’acquisition d’images programmable et un logiciel approprié.

Technologie de traitement d’images pour la chirurgie tumorale
Plateforme Quest Spectrum avec images en temps réel
Plateforme Quest Spectrum avec images en temps réel ; Source : Quest Medical Imaging BV

Comment fonctionne le système de caméra multispectrale ?

Avant l’opération, les patients reçoivent une injection d’un marqueur fluorescent à des points ciblés. Le marqueur se fixe ensuite aux cellules tumorales et est excité à l’aide de la lumière NIR. Les marqueurs diffèrent selon le type de tumeur. La caméra multispectrale enregistre simultanément une image couleur RVB et deux images fluorescentes dans la gamme spectrale proche infrarouge en haute définition (HD), le tout à un débit de données de 255 Mo/s et une fréquence d’images maximale de 60 ips. L’image couleur et l’une des images NIR sont combinées pour la sortie de l’image finale.

À l’aide de ces images affichées sur un écran pendant l’opération, les chirurgiens peuvent distinguer précisément le tissu affecté par la tumeur du tissu sain adjacent. La procédure convient à la fois à la chirurgie laparoscopique ouverte et mini-invasive.

Avec la précédente solution de traitement d’image basée sur la carte d’acquisition d’images, le prétraitement et le traitement d’images s’exécutaient via le processeur du PC hôte. Les images de la caméra haute résolution ont été transmises directement au processeur sans réduction de données, ce qui a réduit la vitesse du système.

Puissante carte d’acquisition d’image programmable
Puissante carte d’acquisition d’image programmable

La carte d’acquisition d’images prend en charge le prétraitement et deux modes de fonctionnement

La nouvelle carte d’acquisition d’images microEnable 5 marathon VCL intégrée à la plate-forme, exécute désormais l’ensemble du processus sur le FPGA (Field Programmable Gate Array) sans surcharger le processeur, et à une vitesse plus élevée. Le processeur traite les images capturées par la caméra multispectrale pixel par pixel avec un parallélisme plus élevé et fusionne deux des images dans la sortie d’image.

Visualisez les cellules tumorales en temps réel

Grâce à la nouvelle solution en temps réel, l’équipe chirurgicale reçoit des images en direct sur un écran pendant la procédure, dans lesquelles les cellules tumorales fluorescentes peuvent être identifiées et mieux distinguées des tissus sains. De plus, les ganglions lymphatiques et les vaisseaux sanguins (angiogenèse) sont visualisés, ce qui ne serait pas possible à l’œil nu.

Deux options d’affichage de l’image

Au lieu d’avoir à basculer entre les images en noir et blanc et en couleur, les chirurgiens ont désormais la possibilité de choisir entre deux modes de fonctionnement alternatifs de la caméra : ils peuvent soit afficher l’image couleur et l’image fluorescente côte à côte, soit les deux ensemble en une seule image unifiée. Les tumeurs plus petites peuvent ainsi être mieux identifiées et ciblées à l’aide de dispositifs chirurgicaux. La carte d’acquisition d’images est suffisamment puissante pour traiter les deux modes de fonctionnement.

Solution logicielle avec carte d’acquisition d’images programmable

Une autre raison importante pour laquelle nous avons choisi Basler comme fournisseur était la possibilité de programmer la carte d’acquisition d’images à l’aide de VisualApplets, l’environnement de programmation graphique facile à utiliser. L’équipe a été en mesure de générer une applet matérielle avec des algorithmes pour le prétraitement et la sortie d’images sous forme de diagrammes de flux de données. Ils l’ont ensuite simulé et chargé sur le FPGA de capture d’image, sans programmation VHDL longue et coûteuse par des spécialistes du matériel.

Ce que le système de traitement d’image offre

Le passage au nouveau système a eu lieu en seulement deux mois et a été mis en œuvre par l’équipe de projet sans aucun soutien significatif du fabricant. Le matériel et le logiciel peuvent être mis en œuvre pour n’importe quel marqueur et donc pour tout type de tumeur. Seules de légères modifications sont nécessaires pour différents types de tumeurs, par exemple, par rapport aux spectres de couleurs requis.

Avantages particuliers :

  • Qualité d’image nettement améliorée pour une chirurgie plus précise

  • Le prétraitement de l’image permet de réduire les données avant de les transmettre à l’ordinateur d’analyse

  • Pas de problèmes de bande passante ou d’espace de stockage en conséquence

  • Débit de données plus élevé et temps de retard (latences) très faibles grâce au traitement sur le processeur FPGA

Produits pour cette solution

Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.

Prêt à commencer ensemble ?

Apprenez-en davantage sur nos produits, nos services et comment nous pouvons vous aider dans votre prochain projet.