Cas d'utilisation

Système de vision 100 % personnalisé pour l’évolutivité en ophtalmologie

Système de vision 100 % personnalisé pour l’évolutivité en ophtalmologie

En quoi consiste le système de vision pour l’ophtalmologie ?

L’œil humain est un organe complexe. C’est pourquoi les examens de la vue nécessitent différents appareils : les réfracto-kératomètres, par exemple, sont utilisés pour les déterminations diophriques, les appareils OCT (tomographie par cohérence optique) pour les examens rétiniens et les tonomètres pour mesurer la pression intraoculaire. Tous les appareils ont une fonction différente, mais beaucoup sont basés sur l’imagerie. Dans le développement et la production de divers appareils, cette similitude offre aux fabricants des synergies. Basler dispose à la fois du portefeuille de matériel et de logiciels ainsi que de l’expertise nécessaire pour configurer un système de vision personnalisé et évolutif.

Exigences relatives aux systèmes de vision personnalisés pour l’ophtalmologie

Le développement, la production et l’entretien de différents appareils pour les examens de la vue sont coûteux. Mais peu importe à quel point les appareils peuvent être différents, beaucoup d’entre eux utilisent l’imagerie. Pour les fabricants d’appareils, tirer parti des synergies qui en résultent nécessite un partenaire expérimenté. Lors de la phase de planification, de nombreux aspects différents doivent être pris en compte, tels que :

  • Définition des dénominateurs communs des systèmes de vision dans différents appareils

  • Développer des composants matériels et logiciels universels (pouvant être utilisés dans plusieurs appareils) et individuels (pouvant être utilisés dans un seul appareil)

  • Assurer la disponibilité à long terme des composants matériels

Solution de vision sur mesure avec contrôleur & de module de caméra

Êtes-vous un fabricant de plusieurs appareils qui ont des points communs malgré leurs fonctions différentes ? Y a-t-il des facteurs communs dans le système de vision par ordinateur ? Il peut être judicieux de développer des composants matériels et logiciels si universels qu’ils s’intègrent dans différents appareils et peuvent en même temps être facilement équipés de fonctionnalités spécifiques à chaque appareil.

Dans notre exemple d’ophtalmologie, la conception entièrement personnalisée d’un contrôleur intégré constitue la pièce maîtresse de différents appareils pour les examens oculaires. Dans la solution personnalisée, la carte porteuse et le SoM (System on Module) sont situés sur une seule carte. Nous avons développé le contrôleur embarqué de manière à ce qu’il puisse être intégré dans différents appareils, par exemple complété par une ou plusieurs caméras, un laser ou un logiciel. Par conséquent, un réfracto-kératomètre peut être basé sur le même contrôleur embarqué qu’un appareil OCT et un tonomètre.

Bien que nous disposions de plusieurs centaines de caméras disponibles dans notre gamme pour la capture d’images, c’est une bonne idée de développer une caméra personnalisée pour les besoins individuels. C’était également le cas ici : nous avons intégré un capteur qui n’était pas disponible auparavant dans la gamme dans un module de caméra dart avec une interface MIPI. Le résultat a été un module de caméra bon marché qui s’adapte parfaitement au contrôleur intégré.

En plus du matériel, le logiciel permet d’individualiser un système de vision par ordinateur. Nous mettons à votre disposition la suite logicielle pylon Camera pour la mise en service et le contrôle de la caméra, pylon vTools pour le traitement de l’image et un pack de support de carte pour l’intégration dans votre système. Utilisez le logiciel pour attribuer une fonction particulière au matériel et spécifier le système de vision par ordinateur des différents appareils.

Le développement d’un système de vision spécifique au client implique une première dépense. Cependant, un système personnalisé, optimisé en termes de coûts et disponible à long terme offre des effets de synergie considérables.

Les avantages du système de vision pour l’ophtalmologie

  • La conception entièrement personnalisée d’un contrôleur embarqué avec autant de matériel que nécessaire et aussi peu que possible

  • Le contrôleur embarqué universel offre une grande flexibilité pour

    • connexion avec du matériel supplémentaire, tel qu’une ou plusieurs caméras

    • configurations avec différentes fonctions via le logiciel

  • Module de caméra dart personnalisé qui répond aux exigences individuelles en matière d’interface, de capteur et de prix

  • L’utilisation d’un contrôleur intégré et d’un module de caméra dans une variété d’appareils permet une évolutivité, car la quantité est augmentée et les coûts par composant sont réduits

Produits pour cette solution

Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.