Mesure MTF précise de l’optique de l’appareil photo d’un smartphone

En quoi consiste l’inspection des optiques haute résolution des smartphones ?
La qualité de l’objectif d’un smartphone est plus importante que jamais, en raison de la résolution en constante augmentation des appareils photo de téléphones portables d’aujourd’hui'. La technologie de mesure MTF est largement utilisée pour évaluer et caractériser l’optique des smartphones. Pour fabriquer des instruments de mesure de haute précision, des systèmes de vision stables et de haute qualité sont essentiels. YunXian, une start-up chinoise fabricant d’instruments de mesure MTF, s’est appuyée sur l’expérience de Basler et sur la qualité de ses produits de vision pour gagner des parts de marché dans l’industrie.
Que faut-il prendre en compte lors de l’inspection des optiques haute résolution des smartphones ?
Pour évaluer avec précision l’optique haute résolution d’un smartphone, une densité élevée de points de mesure est nécessaire. Cela signifie qu’un instrument de mesure MTF a besoin de plus d’une douzaine de positions sur le terrain (caméras) pour inspecter plusieurs positions sur l’objectif, du centre au bord. Dans cette tâche de vision, plusieurs caméras industrielles doivent être déclenchées en même temps, et les images acquises à partir de chaque caméra doivent être très cohérentes pour garantir des résultats de mesure MTF précis.
« Le solide soutien de Basler, tant pour les produits individuels que pour la solution globale, nous a permis de surmonter de nombreuses difficultés lors de la phase de R&D, ce qui nous a permis de gagner beaucoup de temps. Une autre raison pour laquelle nous avons choisi Basler est qu’elle jouit d’une bonne réputation dans l’industrie de la mesure MTF, avec de nombreuses marques de verres connues utilisant des produits de vision Basler. Nous pensons que les produits éprouvés sur le marché et la marque Basler peuvent contribuer à améliorer notre avantage concurrentiel.
Appareil de mesure MTF avec solution de traitement d’image Basler
À l’intérieur d’un instrument de mesure MTF, une source lumineuse ponctuelle est d’abord diffusée pour homogénéiser l’éclairage, puis collimatée, avant de passer à travers la lentille à mesurer. Ensuite, le composant de vision intervient pour recréer l’image du point focal via un microscope sur le capteur de la caméra. Enfin, l’image sera transmise à un ordinateur pour analyser la distribution de l’intensité lumineuse à l’aide d’un logiciel qui calcule la valeur MTF.
YunXian a développé son instrument de mesure MTF à l’aide d’une solution de vision fournie par Basler. La solution est livrée avec des composants matériels, notamment des caméras industrielles USB 3.0, des objectifs Basler Standard et des câbles Basler Premium, ainsi qu’un logiciel de pylône. Les images de chaque point sont prises avec différentes distances de travail pour calculer la valeur MTF précise de l’objectif testé à l’aide de l’algorithme de YunXian.
Vos avantages de la solution MTF Meter avec vision de Basler
Configuration multi-caméras facile, précise et stable, grâce au filtrage amélioré du signal de déclenchement intégré à la caméra.
La taille compacte des caméras ace permet une intégration mécaniquement simple dans le système de mesure.
Un logiciel pylon facile à utiliser permet d’économiser beaucoup de temps de développement du système.
Les composants matériels et logiciels de Basler, testés à 100 % et parfaitement adaptés, ont permis d’assurer la stabilité du système et la cohérence de l’image.
Produits pour cette solution
Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.