![画像取得の精度を向上させるPCカード](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/164rO92BOl8ikfB623jBlV/87d2452d8a7ffd0b071f61457040875a/pc-cards-gige-usb3.webp?fm=webp&f=top_left&w=800&q=80&fit=pad)
PCカード
高精度かつ安定した画像取得を実現
各種インターフェースを介してカメラとホストコンピューターを素早く簡単に接続し、高精度かつ安定した画像取得を実現。一般的な運用環境やOSの更新に対応できるよう、徹底した試験も実施しています。
信頼性
正確な画像取得により安定した撮影を実現セットアップ性
カメラとコンピューターを柔軟に接続することで、複数のカメラの運用や機能の追加が可能徹底した試験
一般的な運用環境やOSの更新に対応優れたコストパフォーマンス
徹底した試験により最大限の性能を確保
![PC Cards](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7ieNs4miNO9kTFIshAGse4/c92617688ae8bd73ed05b17f3e700188/pc-cards-usb3-gige.webp?fm=webp&f=top_left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
PCカード選びのポイント
オンボードのホストコントローラーにすでに周辺機器が接続されている場合、不具合を防止するために専用PCカードを追加する必要があります。
主な注意事項は、以下の通りです。
メーカーが試験・認証を行ったドライバーを使用すること
CPU負荷を軽減するため、PCカードに対応したチップセットを選択すること
追加のケーブルや電源を削減したいなら、カメラに電源を供給できるPCカードを検討すること
インターフェースの選定に便利なオンラインツールも公開しています。ぜひご利用ください。
PCカードの詳細について
Baslerでは、製品の仕様や用途などについて詳しく解説した資料を多数公開しています。ぜひご覧ください。