コンプライアンス

Baslerでは、製品の品質と信頼性を第一に考え、品質管理体制の強化・改善に取り組んでいます。こちらでは、Baslerが導入している各種認証についてご覧いただけます。

コンプライアンス

Baslerでは、一貫した品質管理体制の構築、業務全体の継続的な改善・効率化、製品・サービスの信頼性の向上を目的として、DIN EN ISO 9001:2015認証を取得しています。

DIN EN ISO 9001:2015登録証はこちらからご覧いただけます。

DIN EN ISO 9001:2015には明確な品質目標が定められていますが、Baslerでは、これらの目標の達成状況を定期的に確認し、不適合事項の速やかな発見と是正に努めるとともに、社内イントラネットに関連する内容のハンドブックを掲載することで、従業員一人ひとりに対して常に最新の情報を共有しています。

また、‌LRQA(Lloyd’s Register Quality Assurance)社による年次監査と定期的な内部監査により、DIN EN ISO 9001:2015の有効性を評価するなど、業務内容の継続的な見直しと改善にも取り組んでいます。

今後も絶えず学びと改善を繰り返しながら、品質管理のさらなる向上に努めてまいります。

Basler AG is certified as an "Authorised Economic Operator (AEO)" and has the authorisation AEOC - Authorised Economic Operator - Customs Simplifications.

CE incl. RoHS – EU market

The CE obligation applies to products that are placed on the EU market and that fall within the scope of at least one CE-relevant directive. These products must be tested for conformity with the directives and marked with the CE mark. An EU declaration of conformity is also issued for each CE-marked product, which makes reference to the relevant EU directives.

For the products Basler sells, the most common CE-relevant EU directives are:

  • RoHS Directive 2011/65/EU incl. (EU) 2015/863

  • EMC Directive 2014/30/EU

  • Low Voltage Directive 2014/35/EU

The EU declarations of conformity for the individual products are linked on the respective product pages.

RoHS

Directive 2011/65/EU of 8 June 2011 regulates the restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) in electrical and electronic equipment (EEE).

Prior RoHS Directive 2002/95/EC was repealed as of 3 January 2013.

In its Annex II, Directive 2011/65/EU sets the maximum concentration values by weight in homogeneous materials for lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBB) and polybrominated diphenyl ethers (PBDE), for EEE placed on the EU market.

Further, Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015--amending Annex II to Directive 2011/65/EU--has been published by the European Commission to add the following phthalates onto the list of restricted substances: Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP).

For products that fall directly under the RoHS Directive, conformity with this is shown in the EU Declarations of Conformity. We also provide separate RoHS statements for our products. This also applies to products that are not directly covered by the RoHS Directive.

In the download area you can find the RoHS compliance confirmation letter of our cameras as well as the RoHS compliance confirmation letter of our accessories products.

UKCAマーキング(イギリス)

2023年より、CEマーキング制度に代わり、新たにUKCAマーキング制度がイギリスに導入されます。

Baslerでは現在同制度への対応を進めており、準備が完了次第、各製品ページにてUK適合宣言書を公開する予定です。

UKCAマーキング制度に関してご不明点がございましたら、ukca@baslerweb.com mまでお気軽にお問い合わせください。

FCC認証(アメリカ)

アメリカで意図的・非意図的に電磁波を発する製品を販売する際には、独立規制機関の連邦通信委員会(FCC)が定めた要求事項に従い、FCC認証を取得したうえで、FCCマークを貼付する必要があります。FCC認証の取得状況については、各製品ページにてご確認いただけます。

KC認証(韓国)

KC認証(韓国)

韓国で電気・電子機器を販売する際には、認証機関において電磁波適合性(EMC)に関する試験を受けたうえで、KC認証を取得し、KC登録番号を印字したKCマークを貼付する必要があります。KC認証の取得状況については、各製品ページにてご確認いただけます。

ユーラシア適合(EAC)マーク

ユーラシア経済連合(EAEU)加盟国(アルメニア、カザフスタン、キルギス、ベラルーシ、ロシア)にカメラ製品を輸入する際には、

関連する技術規則に適合していることを証明するため、

指定認証機関が発行するEACマークを貼付する必要があります。

認証の取得状況は、製品ページにてご確認いただけます。ご希望の製品が認証に対応していない場合は、Baslerのサポートチームまたは営業チームまでお気軽にお問い合わせください。

「化学物質の登録、評価、認可および制限(REACH)に関する規則」(欧州議会・理事会規則1907/2006、2006年12月18日制定)に従い、高懸念物質(SVHC)候補リストに記載された化学物質を0.1%(重量比)を超えて使用する企業は、欧州化学品庁(ECHA)への登録が義務付けてられています。

Baslerでは、取引先への調査により、製品中にSVHCに該当する物質が含まれていないことを確認しています。また、SVHCの含有が確認された場合は、同規則に従って関連する情報を公開します。

‍認証詳細

REACH適合宣言書

WEEE指令への対応

電気・電子機器廃棄物(WEEE)に関する2012年7月4日付け欧州議会・理事会指令(2012/19/EU)は、電気・電子廃棄物の削減、再利用、リサイクル、その他形式による回収を目的として制定されました。

WEEE指令の対象となる電気・電子機器には、指定のシンボルマーク(キャスター付きのゴミ箱にバツ印が付いたマーク)を表示しなければなりません。

また、ドイツの廃電気・電子機器法(ElektroG)をはじめ、EU加盟国では、本指令に基づいて国内法を制定しています。  

そのため、法律上必要な場合、電気・電子機器の販売者は、関係機関に登録を行う義務があります。

なお、Baslerでは、法令に基づく表示のページにおいて登録番号を公開していますので、必要に応じてご確認ください。 

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。