Cマウントレンズ
1.5インチ以下のセンサーに最適
1.5インチ以下のセンサーに最適
Cマウントレンズは、コンパクトかつ高画質で柔軟性にも優れています。

Cマウントレンズについて
レンズとカメラの接続機構は「マウント」と呼ばれ、頭にあるアルファベットの種類によってサイズが決まっています。そのうち、マシンビジョン業界で最も一般的なCマウントは、対角線長が20mm以下のセンサー(センサーサイズ1.5インチに相当)に対応しており、内径1インチ(25.4mm)、ピッチ1/32インチ(0.8mm)、フランジバック0.69インチ(17.526mm)となっています。

用途が広がるマウントアダプター
CマウントレンズをCSマウントカメラに接続する場合は、5mmのマウントアダプターが必要です。なお、マウントアダプターはサイズによって対応するマウントが決まっているため、ほかの組み合わせ(CSマウントレンズとCマウントカメラなど)に同じアダプターを使用することはできません。
豊富なレンズラインナップ
Baslerでは、各種カメラ・用途に最適なレンズ製品を幅広く取り揃えています。
Cマウントレンズの詳細について
Baslerでは、製品の仕様や用途などについて詳しく解説した資料を多数公開しています。ぜひご覧ください。