プレスリリース

Baslerがace 2 X visSWIRに独自機能の「ピクセル補正ビヨンド」を追加

‍日付
2023/11/23

ソニー社製IMX990/991搭載の産業用SWIR(短波赤外)カメラace 2 visSWIRがさらに進化。機械の製造やOEMにおける幅広い画像処理をサポートする独自機能「ピクセル補正ビヨンド」が新たに追加されました。

2023年11月23日、ドイツ・アーレンスブルク発)このほど、コンピュータービジョン機器のリーディングカンパニーBaslerは、2023年初めにリリースされ、29mm×29mmのコンパクトなボディで注目を集めた産業用SWIR(短波赤外)カメラace 2 visSWIRに対し、画素欠陥を直接修正できる独自機能「ピクセル補正ビヨンド」を追加することを発表しました。

ace 2 X visSWIR(ピクセルサイズ:5µm、最大画素時フレームレート:240fps、インターフェース:GigE/USB 3.0、マウント種別:Cマウント、動作温度:-10°C~50°C)には、ソニー社製SenSWIR技術搭載InGaAsセンサーIMX990(3MP)とIMX991(0.3MP)が採用されており、0.4~1.7µmの波長域における撮影が可能です。  

‌カメラ側でSWIR画像を直接補正

Baslerがace 2 X visSWIRに追加したファームウェア機能「ピクセル補正ビヨンド」は、特許取得のアルゴリズムにより、画像データに影響を与えることなく、カメラ側で画素欠陥を直接補正することができるなど、画素欠陥率が高いというInGaAsセンサー特有のデメリットを見事に克服しています。‌また、InGaAsセンサーはノイズの多さも問題になりますが、Baslerでは、ソニー社製センサーの機能と組み合わせて線状のノイズを低減し、画質を向上させる「ラインノイズ除去」アルゴリズムも同時に開発しています。

‌SWIRカメラの小型化ニーズに対応

ace 2シリーズならではのコンパクトなボディと汎用性に加え、ソニー社のSenSWIR技術により、SWIR撮影向けInGaAsセンサーとして業界最小クラスのピクセルサイズを実現するなど、ace 2 X visSWIRは小型化ニーズにも対応しています。

‌優れた信頼性で検査精度を向上

Baslerでは、カメラから照明、光学フィルター、レンズ、インターフェースカード、その他アクセサリーに至るまで、必要なものをワンストップで提供しているため、機械メーカーやシステムインテグレーターにかかわらず、専門知識がなくてもSWIR技術を安心して導入できます。  

‌Baslerでプロダクトマーケットマネージャーを務めるFelix Chemnitzは、「可視光から非可視光帯域までの撮像に対応したace 2 X visSWIRは、ウエハ検査、太陽光パネル検査、材料分類、充填量の確認をはじめ、さまざまな用途への活用が可能です」とコメントするなど、今回の機能拡充に期待の声を寄せました。 

ご注意:4c画像はほとんどのブラウザでは正しく表示されません。画像を右クリックして「名前を付けて保存...」を選択し、お使いのPCに保存してください。その後、適切なプログラムを使用することで表示することができます。

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。