プレスリリース

Baslerが幅広いオプションを完備したカメラモジュールdart Mを発表

‍日付
2024年4月23日

コンピュータービジョン業界の世界的なリーディングカンパニーとして高品質なカメラ、画像処理機器、ソフトウェアを提供しているBaslerが新たなGigE対応カメラモジュールを発表。幅広いオプションを完備したdart Mなら、要件に応じて自由なシステム構成を実現できます。

このほど、コンピュータービジョン機器のリーディングカンパニーBaslerは、コストを抑えながら、自由なシステム構成を実現するGigE対応カメラモジュールdart Mを発表しました。幅広いオプションを完備したこの製品は、設置環境や機器要件に応じてセンサー、配線・電源供給方法、マウントを選択できるほか、柔軟性に優れたGigEを採用しているため、1本または2本のケーブルによる長距離データ転送や、複数のカメラの運用もスムーズに行うことが可能です。

GigE対応カメラモジュールdart M
幅広いオプションを完備したGigE対応カメラモジュールdar M

要件に応じて最適なオプションを選択可能

幅広いオプションを特長とするdart Mは、ソニー社製PregiusシリーズのIMX287(VGA)、IMX273(1.6 MP)、IMX392(2.3 MP)に対応しているほか、本体とインターフェースボード、その他電子機器を接続するフレキシブルフラットケーブルについても、3つの長さが用意されています。さらに、PoE(Power over Ethernet)ケーブル1本、またはAUXケーブル2本による接続を選択できるなど、柔軟な配線が可能であるため、設置スペースも問いません。なお、マウントについては、ベアボード(マウントなし)、Sマウント、CSマウント(IRカットフィルターなし)、CSマウント(IRカットフィルターあり)の4種類があり、いずれのモデルも省スペース設計を採用しています。

柔軟かつシンプルなシステム構築を実現

既存のシステムを活用しながら、自由に開発を進めたい企業にとって、dart Mの持つ柔軟性は大きなメリットになります。しかも、Baslerでは、カメラ以外のハードウェアとソフトウェアも提供しており、優れた互換性を誇るレンズ、照明、GigEインターフェースカードから画像取得・処理をサポートするpylon Software Suiteに至るまで、ビジョンシステムの構築に必要なものがワンストップで揃います。

各種ビジョン機器と組み合わせることで、ファクトリーオートメーション、物流、ロボットをはじめとする幅広い用途に対応可能なdart Mについて、Baslerでプロダクトマネージャーを務めるDr. Melanie Gräselは、「GigE対応カメラモジュールとして優れたコストパフォーマンスを誇るdart Mなら、スペースに制限がある場合や性能要件が厳しい場合を含め、さまざまな市場ニーズに柔軟にお応えすることができます」と期待を寄せています。

ダウンロード

プレスリリースのダウンロード *.docx | <1 MB

高解像度画像(4C:印刷用)のダウンロード *.jpg | <3 MB

低解像度画像(RGB:ウェブ掲載用)のダウンロード *.webp| <3 MB

広報に関するお問い合わせ

広報に関するお問い合わせは、下記をご参照ください。

広報に関するお問い合わせのページへ

詳細はこちら

製品の選定に関してご不明点がある場合や個別のご相談をご希望の場合は、いつでもお気軽にお問い合わせください。