フレームグラバーSDK 5.11 - 信頼性がさらに向上
フレームグラバーSDK 5.11 - 信頼性がさらに向上
Baslerフレームグラバーの全モデルに対応したフレームグラバーSDKがさらに進化。メンテナンスリリースのバージョン5.11が公開されました。

imaWorx、microEnable 5をはじめとするBaslerフレームグラバーの全モデルに対応したフレームグラバーSDK 5.11(メンテナンスリリース)が公開されました。
新バージョンはWindows(64ビット)、Linux x86(64ビット)が使用できるほか、安定性・信頼性向上のための多くの改善も行われており、Camera Link、CXP-6、CXP-12などインターフェースの種類にかかわらず、フレームグラバーとエリアスキャンカメラ、ラインスキャンカメラを組み合わせながら、スムーズに開発作業を進められます。
また、GenICam(GenTL)による汎用性もさらに向上。MVTec社製HALCON、コグネックス社製VisionProを含め、さまざまなサードパーティ製画像処理ライブラリーとシームレスに接続することが可能です。
最新版のフレームグラバーSDK5.11は、こちらからダウンロードいただけます。
フレームグラバーSDK 5.11のダウンロードはこちら詳しくはリリースノートをご覧ください。