Baslerが画像処理向け照明製品を拡充
- 日付
- 2022/07/26
このほど、コンピュータービジョン機器のリーディングカンパニーBaslerは、画像処理向け照明製品全200モデルと関連アクセサリーを新たに追加しました。これにより、照明タイプも10種類(リングライト、バーライト、ドームライトなど)に拡大します。

今回の製品拡充について、Baslerでプロダクトカテゴリーマネージャーを務めるTorben Deikeは、「業界賞を受賞したSLP機能搭載の高性能モデルに加え、今回の低価格モデルが追加されたことで、より幅広いニーズに対応できるようになったと考えております」とコメントしています。
照明はビジョンシステムにおいて非常に重要な役割を果たします。適切な照明タイプ、適切な照明技術、適切な波長を見つけることは、しばしば複雑な作業になります。しかし、ビジョンシステムで最良の結果を得るためには、設計の初期段階で適切な照明を選択することが重要です。そのため、Baslerはこのビジョンコンポーネントを重視し、照明から画像処理まで、ビジョンチェーン全体を通じてお客様に最適なソリューションを提供できるよう、幅広い選択肢を用意しています。と、Baslerのプロダクトカテゴリーマネージャー、Torben Deikeは述べています: "SLPを搭載したBasler'の受賞歴のあるプレミアム製品ラインに続き、私たちは現在、費用対効果の高い照明で照明ポートフォリオを拡大し、あらゆるお客様に最適なソリューションを提供しています。"
Baslerライトの利点
ビジョンシステムの構築において重要となる照明は、不具合があった場合に代替が利かない構成機器であるため、設計段階の時点で照明形状、照射方法、照明色などを考慮して慎重に選定しなければなりません。Baslerではこのことを理解し、幅広い照明製品を取り揃えることで、照明から画像処理に至るまで、顧客一人ひとりに合ったトータルソリューションを提供しています。
Basler照明ソリューションの詳細については、www.baslerweb.com/lightingをご覧ください。
ご注意:4c画像はほとんどのブラウザでは正しく表示されません。画像を右クリックして「名前を付けて保存...」を選択し、お使いのPCに保存してください。その後、適切なプログラムを使用することで表示することができます。