Baslerが2022年上半期の記録的な売上高と下半期の堅調な受注見通しを発表
- 日付
- 2022/08/03
このほど、コンピュータービジョン機器のリーディングカンパニーBaslerは、2022年上半期の最終業績を発表。半導体不足や中国のロックダウン、需要の正常化が見られるなか、従業員数が1,000人を突破するとともに、地域に根ざしたトータルソリューションプロバイダーへの転換戦略が功を奏し、半期として過去最高の売上高を記録しました。
具体的な数字は、売上高が前年同期比14%増の1億3,080万ユーロ(前年:1億1,520万ユーロ)。受注高については、6四半期続いた出荷受注比率の増加傾向が落ち着いたことに加え、第2四半期に発生した中国のロックダウンの影響も受け、やや鈍化して前年同期比3%減の1億4,790万ユーロ(前年:1億5,240万ユーロ)となっています。
一方、税引前利益は、前年の大幅増から一転減少し、600万ユーロ(前年:2,080万ユーロ)で着地。ただし、税引前利益率は11.3%(前年:18.1%)と堅調に推移しており、Baslerの中期目標である税引前利益率12%・売上高成長率15%に迫る数字を達成しています。

2022年の展望
受注の鈍化や経済の低迷、さらに中国のロックダウンによる需要の減少にもかかわらず、2020年上半期において成長戦略に沿った業績を残したことから、Baslerでは今後も明るい見通しを維持しています。特に需要面は、約1億4,500万ユーロの好調な受注高にけん引され、引き続き拡大する見込みです。しかしながら、予想範囲の中でも高い水準で業績が推移しているとはいえ、半導体の供給状況に実際の売上が大きく左右されるなど、潜在的リスクも多いことから、年間予想については、売上高が2億3,500万ユーロ~2億6,500万ユーロ、税引前利益率が9%~12%と幅のある数値になっています。
2022年上半期報告書の全文については、Baslerのホームページ(www.baslerweb.com )にてご覧いただけます。
Download Picture (rgb, online)
type: asset-hyperlink id: 1pq0lSVDVMhxDwdyea25Z7
type: asset-hyperlink id: 5sL7z0p5nXJOIYsfiNuMJ0
type: asset-hyperlink id: 1LFmzBRJCqNYoxyorA6wCH
ご注意:4c画像はほとんどのブラウザでは正しく表示されません。画像を右クリックして「名前を付けて保存...」を選択し、お使いのPCに保存してください。その後、適切なプログラムを使用することで表示することができます。