コスト削減に貢献する
コスト削減に貢献する
Basler ace搭載高速パレット追跡装置
Basler ace搭載高速パレット追跡装置
- 顧客
- Artemis Vision
- 所在地
- アメリカ・コロラド州デンバー


バーコードを自動的かつ正確に読み取り
倉庫管理において在庫回転率を向上させるには、貨物を迅速かつ正確に移動させるとともに、サプライチェーンを追跡できるようにしなければなりません。しかし、人間による作業では、貨物の仕分けに時間がかかるだけでなく、ミスが発生するおそれもあるため、コストが増大してしまいます。
優れた速度と安定性を兼ね備えたBasler aceを使用すれば、振動しながら高速で移動する貨物のバーコードを正確に読み取ることができるため、RFIDタグより低いコストで倉庫管理を効率化できます。

ソリューション
Artemis Vision社製高速パレット追跡装置「RaPTr」(Rapid Pallet Tracker)は、フォークリフトの停止や昇降を必要としないドライブスルー方式を採用しており、Basler ace(acA2440-35um) で撮影したタイムスタンプ付きのバーコード画像がデータベースに保存された後、専用のウェブページから認識精度を含む情報をすぐに確認できるようになっています。
今回はBasler aceのうち、USB 3.0インターフェースとIMX264センサーを搭載したacA2440-35umを採用しました。Basler社のカメラは、その魅力的な価格とリードタイムの短さから、長年にわたって当社のさまざまの製品に大きく貢献してくれています。
Artemis Vision社
[function/title]
Tom Brennan氏
メリット
今回の装置を導入したことで、トラック1台当たりの積み込み時間が約25分短縮され、1日当たりのトラックの稼働台数が増えたという声が寄せられています。さらに、コストの面でも人件費や出荷ミス、過剰在庫・欠品を抑えることにより、RFIDタグのみを利用した場合と比べて、従業員1人の年間給与分に当たる費用を浮かせることに成功しました。その他のメリットは、以下の通りです。
保守・点検が容易でスペースを取らない
既存のERPシステムと簡単に統合できるだけでなく、単独の運用も可能
シングルカメラとデュアルカメラの2モデルにより、バーコードの種類・寸法、倉庫のレイアウトに柔軟に対応
使用製品
ご紹介したソリューションの導入には、以下の製品が最適です。