방진 설계 제조+ – 특별한 청결 기준이 요구되는 작업을 위한 기능
의료 및 생명 과학 어플리케이션에는 최고 순도의 비전 시스템이 필요합니다. 예를 들어 현미경 어플리케이션은 미세한 구조를 분석하는 데 사용됩니다. 카메라 센서의 먼지 및 기타 입자는 이미지를 왜곡합니다. Basler의 MED ace 카메라는 생산 시에는 오염되지 않지만, 운송 및 사용 중에 이물질이 빔 경로에 유입될 수 있습니다. Dust Protection⁺ 기능이 있는 카메라는 항상 오염을 방지하도록 설계되었습니다.
Dust Protection⁺ 주요 특징 요약
센서 룸 밀폐
클린룸 제작
제조 과정에서 일부 구성 요소를 대상으로 먼지 및 기타 입자에 대해 엄격한 검사 시행
일상적 사용 시 높은 견고성
광학 경로를 보호하는 밀폐된 센서 룸
MED 기능 세트 방진 설계 제조⁺가 탑재된 Basler MED ace 카메라에는 하드웨어가 최적의 방식으로 설계되어 있습니다. 이 모델에는 컬러 카메라용 자외선 차단 필터와 모노크롬 카메라용 커버 글라스가 견고하게 내장되어 있습니다. 또한 Basler는 적외선 차단 필터와 센서 사이를 밀봉하여 센서 룸을 최소화합니다. 그 결과, 운송 또는 일상적인 처리 과정에서 먼지 및 기타 입자가 유입될 위험이 줄어 광학 경로가 처음부터 끝까지 깨끗하게 유지됩니다.

클린룸에서 별도 제작
의료 및 생명 과학의 특별한 청결 기준을 충족하기 위해 Basler MED ace 카메라 제조 과정에서 청결도에 주의를 기울입니다. 카메라는 별도의 클린룸에 설치되며 특수 교육을 받은 직원만 설치 작업을 담당합니다. 또한 Basler는 제조 과정에서 공기 중의 입자 수를 정기적으로 점검하고 기록합니다. 측정 결과, 입자 부하가 너무 높은 경우에는 카메라를 설치하지 않습니다. 대신 필터 시스템을 청소 및 점검한 후 공기 입자 수를 다시 측정합니다.
먼지 및 기타 이물질에 대한 지속적 검사
Basler는 모든 Basler MED ace 카메라를 별도의 클린룸에서 생산합니다. Basler는 공기 중의 입자 수를 모니터링할 뿐 아니라, MED 기능 세트 방진 제조 설계⁺가 포함된 모델의 경우, 전체 카메라에 대한 제조 및 최종 검사 과정에서 먼지 및 기타 입자가 있는지 확인하기 위해 다양한 구성 요소를 검사합니다. Basler는 특별히 개발된 테스트 툴을 사용하여 적외선 차단 필터 또는 커버 글라스 및 센서를 모두 검사하고 필요에 따라 구성 요소를 세척합니다. 마지막으로, 완성된 카메라를 검사합니다.
일상적 사용 시 높은 견고성
Basler MED ace 카메라는 내구성과 견고성이 뛰어납니다. MED ace 카메라는 다양한 작업에 쉽게 통합될 수 있으며, 카메라를 현미경처럼 여러 디바이스에 교대로 설치해야 하는 경우에도 적합합니다. 센서 룸이 밀폐되어 있어, 처리 과정에서도 고객의 손이 닿지 않는 광학 경로에 먼지나 기타 이물질이 쌓일 우려가 없습니다. 필요한 경우에는 센서를 더럽히지 않고 필터를 청소할 수도 있습니다.