백색광 간섭계 센서
White Light Interferometry Sensor
White Light Interferometry Sensor
백색광 간섭계 원리를 이용한 고정밀 비접촉식 3D 센서로 <br>마이크로미터 단위 이하의 정밀 검사를 지원합니다. <br>글래스, 투명체 등 대상물의 색상이나 재질에 관계없이<br> 높은 해상도와 뛰어난 반복 정밀도를 제공합니다.
고해상도 3D 이미징
고해상도 이미징 기능을 제공하여 높은 해상도와 세밀한 물체의 형상 및 표면 상태 등 정확한 3D 이미지 제공빠른 데이터 확득 속도
100 fps 촬영속도의 빠른 3D 데이터 측정 및 이미징을 기술로 고속 생산 라인이나 동적 환경에서도 정확하고 신속한 측정 가능다양한 응용 분야
Heliotis 3D 센서는 다양한 산업 분야인 제조, 자동화 로봇, 의료분야 등에서 3D모델링, 품질 검사 등에 활용 가능다양한 광학 시스템
다양한 광학 렌즈 키트를 개발하여 2 배율에서 최대 100배의 광학 렌즈 키트로 다양한 분야에 적용 가능
고속 고정밀 백색광 간섭계 3D 센서
백색광 간섭계 원리를 이용한 고정밀 비접촉식 3D 센서로 마이크로미터 단위 이하의 정밀 검사를 지원합니다. 글래스, 투명체 등 대상물의 색상이나 재질에 관계없이 높은 해상도와 뛰어난 반복 정밀도를 제공합니다.