Basler 구성 요소의 호환성
Basler는 단일 소스에서 비전 시스템에 필요한 모든 구성 요소를 공급합니다. 다양한 어플리케이션과 툴에서 최적의 기능이 구현되도록 하기 위해 Basler는 모든 구성 요소가 원활하게 호환되는지 확인합니다.

액티브 & 패시브 구성 요소 테스트
Basler는 체계적인 테스트를 통해 모든 구성 요소의 호환성을 보장합니다.

패시브 구성 요소
Basler는 기술 사양서를 기준으로 렌즈, 필터, 카메라 마운트 등과 같은 패시브 구성 요소에 정기적인 기능 및 상호운용성 테스트를 시행합니다. 또한 당사는 외부 업체로부터 구매한 구성 요소에 대해서도 일관되게 높은 수준의 품질을 보장하기 위해 정기적인 공급업체 감사를 실시합니다. Basler는 기능 테스트뿐만 아니라 모든 구성 요소의 카메라 호환성을 별도로 검사하며, 필요한 인증도 모두 제공합니다.

액티브 구성 요소
액티브 구성 요소(카메라, 조명, 소프트웨어)는 가장 작은 구성 요소부터 모든 요소가 여러 단계에 걸쳐 정밀 검사를 거칩니다. 예를 들어 카메라의 센서 정렬에 대한 검사는 자동화된 테스트를 통해 진행됩니다. 일부 모델에 대해서는 온도 테스트가 실시됩니다. 마지막으로 Basler는 자체 개발한 테스트 툴을 이용해 100% 자동 검사를 수행하고, 모든 핵심 변수를 점검합니다. 이러한 자동 테스트는 각 Basler 카메라 플랫폼에 맞게 맞춤형으로 진행됩니다.
체계적인 상호운용성 보장

새로운 비전 시스템을 개발할 때 Basler에서는 검증 단계까지 모든 요구 사항을 관리하고 정의하는 핵심 장치가 이용됩니다. 먼저, 당사는 특정 제품 아이디어를 기본 시스템 요구 사항으로 변환합니다. 그런 다음 이러한 요구 사항은 개별 구성 요소가 반드시 충족해야 하는 변수 기능을 합니다. 이러한 방식으로 아이디어에 기반한 요구 사항이 시스템의 품질과 안정성을 보장하는 일종의 기준으로 활용됩니다.
또한 Basler의 비전 시스템 커뮤니티(다양한 분야의 개발자 및 설계자로 구성된 집단)는 시스템 사양의 기본 체계를 정의하고 지속적으로 확장하고 있습니다. 이 체계를 통해 Basler는 머신 비전 시스템에서 개별적인 신뢰성과 사용 적합성을 보장합니다. 특히 당사는 다른 모든 구성 요소와의 호환성 및 원활한 작동에 많은 주의를 기울입니다.