검증된 품질로 카메라 및 구성 요소의 성능 보장

고객의 신뢰는 Basler의 높은 품질 기준과 밀접한 관련이 있습니다. 당사에서 제조하는 모든 제품은 다양한 테스트를 거칩니다. 또한 Basler는 비전 액세서리를 꼼꼼히 검사하고 호환성을 확인합니다. 궁극적으로 모든 구성 요소의 완벽한 상호 작용은 최적의 비전 시스템 성능 구현을 위한 기본 조건입니다.

카메라 보드의 품질 점검
  • 품질 보증에 대한 9 + 1 테스트

    Basler는 카메라를 출하하기 전에 9 + 1 품질 테스트를 진행합니다. "9"는 표준 테스트를, "1"은 고객 맞춤형 테스트를 의미합니다.
  • 카메라 생산 불량률 0.1%에 불과

    카메라 출하 후, 6개월 이내의 낮은 고장률은 자체 생산 제품의 높은 품질을 입증합니다.
  • 단일 소스의 모든 구성 요소

    Basler는 모든 비전 시스템 구성 요소를 원스톱으로 제공합니다. 이를 통해 시장 출시 기간을 단축하고 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.
  • 지속적으로 고품질

    지속적인 최적화를 통해 낭비를 최소화하고 생산 효율성을 높이며 장기적으로 문제를 해결할 수 있습니다.

품질 보증

당사는 제품에 대한 최상의 품질과 신뢰도를 매우 중요하게 생각합니다. Basler는 당사의 카메라가 고객의 어플리케이션에서 약속한 성능을 제공하도록 다양한 테스트를 실시합니다.

Before we deliver a camera, we carry out 9 + 1 quality tests

완벽한 모니터링

Basler는 완벽한 모니터링 활동을 통해 생산 과정에서 제품의 우수한 품질을 보장합니다. 생산 과정에서 사용되는 모든 카메라 모델에 대한 표준화된 품질 보증 프로세스를 예로 들 수 있습니다. 당사는 이러한 프로세스를 통해 일관되게 높은 품질을 안정적으로 보장할 수 있습니다. Basler에서 생산하는 모든 카메라는 9 + 1 테스트를 거칩니다.

액세서리 제품 공급업체도 엄격한 요건을 준수해야 합니다. Basler 개발 부서는 정기적인 기능 및 상호 운용성 테스트 등을 통해 모든 공급업체 제품에 대해 강도 높은 검사를 시행합니다. 당사는 언제나 모든 구성 요소가 Basler 카메라와 호환되도록 하기 위해 많은 주의를 기울입니다.

생산 과정에서의 품질 보증

품질 관리

품질 관리 및 표준화 개선

Basler는 비전 제품의 생산 및 조달 과정에서 품질을 보장하기 위해 다양한 조치를 취합니다. 당사는 우수한 품질을 위해 경제적이고 효율적인 생산 방식을 채택해 작업량, 오류 및 관련 비용을 줄입니다. 따라서 고품질의 카메라와 기타 비전 구성 요소를 뛰어난 가성비로 제공할 수 있습니다.

비전 포트폴리오 및 기술

Basler 제품의 3년 보증

Basler는 모든 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 카메라뿐만 아니라 프레임 그래버, 렌즈, 케이블을 포함한 모든 Basler 액세서리 포트폴리오에도 동일한 보증이 적용됩니다. 3rd Party 제품의 경우, 해당 제조사의 보증 조건이 적용됩니다. Basler는 탁월한 안정성과 신뢰성을 보장합니다.

체계적인 직원 교육

프로세스의 꾸준한 개선은 당사가 지속적으로 성장할 수 있는 원동력입니다. Basler는 직원들의 발전을 위해 투자를 아끼지 않습니다. 직원들의 창의력과 지식은 회사가 프로세스를 개선하고 낭비를 줄이는 데 도움이 됩니다. 그 결과 생산 효율성을 더욱 높일 수 있습니다.

Basler는 매장 관리 활동의 일환으로 정기적인 회의를 통해 관리자가 생산 프로세스를 더욱 투명하게 파악하고, 더 나아가 프로세스를 더 쉽게 이해할 수 있도록 돕습니다. 또한 회의를 통해 주요 수치의 현재 상태를 평가하고 그에 따라 개선해야 할 부분의 우선순위를 정할 수 있습니다.

호환성

Basler는 다양한 어플리케이션에서 최적의 기능을 보장하기 위해 모든 구성 요소가 원활히 상호 작용하는지 확인하고 시스템 설정 작업을 간소화합니다.

린(lean) 디자인

Basler는 제품 개발 단계부터 가장 본질적인 요소, 즉 고객이 얻을 수 있는 이점에 집중합니다. 당사는 린 제품 디자인(Lean Product Design)을 통해 실제로 이점을 제공하고 시스템 복잡성을 줄이는 기술적 접근 방식을 채택하는 데 전념합니다. 모든 프로세스 단계에서 당사의 목표는 불필요한 요소를 없애는 것입니다. Basler는 이해하기 쉽고 명확한 기능에 중점을 두고자 합니다.

상호운용성

비전 시스템을 구성하기 위해서는 반드시 렌즈, 광원, 안정적인 데이터 전송, 기타 구성 요소와 카메라가 모두 갖춰져 있어야 합니다. 비전 솔루션의 높은 품질과 신뢰도를 달성하는 비결은 모든 구성 요소의 호환 가능성과 상호운용성을 점검하는 것입니다. Basler의 엔지니어들은 당사에서 직접 제조되지 않은 구성 요소를 설계, 구체화 및 선택할 경우 모든 구성 요소가 제대로 상호 작용하는지 확인하는 데 각별한 주의를 기울입니다.

표준

Basler는 표준을 수립해 제품을 쉽게 통합하고 비교할 수 있도록 합니다.

EMVA STandard

EMVA 표준

EMVA 표준 카메라 특성 분석(EMVA Standard Camera Characterization)은 Basler가 카메라의 출고 이후 제품의 일관된 유용성을 보장하기 위해 시행하는 마지막 조치입니다. 유럽 머신비전 협회(EMVA)는 카메라 분야의 머신 비전 및 표준화와 관련이 있는 기업 및 법인들로 구성된 협회입니다. Basler는 ">EMVA 표준 제1288호(분광 감도, 색상 및 신호 대 잡음비와 같은 성능 특성 규정)와 당사의 데이터 시트에 포함된 성능 비교 데이터를 근거로 카메라 선택 과정을 간소화하고 고객이 필요한 시스템 성능을 얻을 수 있도록 보장합니다

EMVA 표준 확인하기

규정 준수

규정 준수

Basler는 최상의 제품 품질과 제품 신뢰도를 매우 중요하게 생각합니다. 당사는 모든 법적 요건과 표준이 100% 충족되는지 확인합니다.

전체 적합성(Conformity) 개요로 이동

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.