Basler가 업계를 선도하는 비결
Basler 심층 분석

열정 (Passion)
Basler는 당사의 제품이 인간의 경험을 개선할 수 있는 잠재력을 갖고 있음을 인식하고 있습니다. 실제로 사람들이 질병 진단, 안전 운전 지원, 일상 제품 제조 또는 오락을 위해 Basler 카메라를 사용한다는 사실을 아는 것은 당사의 작업에 기술 이상의 의미를 부여합니다. 따라서 Basler는 고객에게 제공하는 디자인, 품질 및 성능에 관심이 많습니다. 당사는 유용하고 안정적이며 가격 부담이 적은 카메라를 만들기 위해 열정을 쏟고 있습니다.
팀워크 (Teamwork)
Basler는 당사의 성공에 있어서 개별 직원의 기여를 인정하고 이에 대해 고마움을 느낍니다. 그러나 당사의 작업 과정에서 경험하는 진정한 마법의 원천은 다양한 팀 동료의 창의적인 협력입니다. 이러한 마법은 Basler 제품을 설계하고 프로세스를 완벽하게 하며 수익성을 유지하는 사람들 사이에서 자유롭게 진행되는 "만약에"라는 대화에서부터 출발합니다.
경험 (Experience)
혁신에 관한 Basler의 기록은 그 어떤 산업용 카메라 제조업체의 추종을 불허합니다. 지난 몇 년 동안 Basler의 개방적 태도, 조직의 민첩성과 변화를 수용하는 사내 문화는 Basler가 업계 내에서 견고한 지위를 유지할 수 있었던 원동력입니다. 오늘날 당사의 제품 포트폴리오는 업계에서 가장 광범위합니다. Basler 직원 중 약 30%가 연구 개발 부문에서 근무합니다. 당사는 약 30년의 업계 경력을 바탕으로 당사가 업계의 선도업체임을 자부합니다.
미래를 보는 식견 (Foresight)
과거 경험을 통한 깨달음은 통찰력과 미래에 대한 식견으로 이어집니다. 오랜 업력과 폭넓은 경험을 통해 Basler는 시장 트렌드를 예측하고, 새로운 기술을 평가하며, 고객을 위한 성과를 이끌어내는 제품을 개발할 수 있는 고유한 능력을 갖게 되었습니다. 당사는 이러한 강점 및 경험을 활용하여 제조 효율성을 높이고 시스템 통합을 단순화하는 업계 전반의 기술 표준을 수립하는 프로세스를 주도하게 되어 기쁘게 생각합니다.
진실성 (Integrity)
Basler는 모든 카메라에 하나의 핵심 구성 요소를 넣습니다. 그것은 바로 “신뢰”(Trust)입니다. Basler가 납품하는 모든 카메라는 자체 시설에서 개별적으로 테스트되므로 고객에게 약속한 성능과 동일하게 작동합니다. 그러나 Basler와 고객과의 오랜 관계는 기술적 강점만을 바탕으로 구축된 것이 아닙니다. 그것은 Basler의 말이 지닌 힘 때문입니다. Basler는 납품일자를 준수합니다. Basler는 업계 최고의 3년 품질 보증으로 제품을 지원합니다. 또한 Basler는 당사의 리더십 역할을 활용하여 고객에게 공급망 효율성을 전달합니다.
규율 (Discipline)
성능. 자부심. 실용주의. Basler 제품에는 "독일 엔지니어링(German Engineering)"이라는 문구를 연상시키는 모든 특성이 반영되어 있습니다. 당사는 세계 최대의 디지털 산업용 카메라 생산업체입니다. Basler는 지속적으로 제조 시설을 재평가하고 재투자합니다. Basler는 소프트웨어와 전자 제품에서 기계 및 광학에 이르기까지 제품의 모든 측면을 스스로 책임지고 관리합니다. 당사는 불필요한 부가 기능을 제거하고 이미지 품질, 신뢰성 반복성 및 사용 편리성에 중점을 두어 제품을 최적화하고 고객의 요구 사항을 완벽하게 충족합니다. 또한 Basler는 모든 모델에서 프로세스를 최적화하여 최고의 가성비를 실현합니다.

카메라 프로덕션 품질에 대한 브로셔를 여기에서 확인해 보세요.
다운로드