최고의 안전성
Basler는 고객 상담, 품질 관리, 제품 테스트 등 모든 분야에서 안전성을 최우선으로 생각합니다. 유능한 담당자, 다양한 테스트를 통해 검증된 제품 품질, 폭넓은 지원은 신뢰할 수 있는 협력의 기본 토대입니다.

제품 안전성
Basler가 개발하는 모든 제품은 고객의 삶을 더 편리하게 만드는 데 기여해야 합니다. 따라서 Basler는 모든 제품을 폭넓게 테스트하고 모든 비전 액세서리를 점검합니다.

생산 과정에서의 테스트 및 검사 절차
Basler는 전체 생산 공정에서 지속적으로 품질을 최적화합니다. 당사의 품질 관리는 카메라 생산이나 검사 및 테스트 절차 등에서 생산과 품질 보증이 최적의 조화를 이루도록 합니다. Basler는 이러한 방식을 통해 의료 기술 및 생명 과학 분야를 위한 특수하고 까다로운 표준도 준수합니다. 테스트 공식 "9+1"는 완벽한 모니터링을 나타냅니다. 물론 Basler의 품질 관리는 당사에서 직접 제조하지 않은 구성 요소까지 포함해 모든 구성 요소를 꼼꼼히 테스트합니다.
생산 품질
규정 준수
Basler의 고객과의 장기적인 관계는 뛰어난 기술력뿐만 아니라 Basler의 약속에 대한 신뢰성에 기초하고 있습니다. Basler는 산업 표준 및 규범을 꾸준히 실천하여 고객에게 더욱 높은 보안을 제공하며, 적합성(conformity) 목록을 지속적으로 확대하고 있습니다.
안정적인 협력
Basler는 고객의 신뢰를 가장 큰 자산으로 생각합니다. Basler는 이러한 신뢰가 당사의 안정적이고 상대를 존중하는 커뮤니케이션과 기술적으로나 지역적으로 고객이 이해할 수 있는 표현 및 언어를 구사하는 당사의 글로벌 직원 등 다양한 요소를 통해 강화된다고 믿습니다.

안전성 & 투명성
Basler는 고객과의 신뢰 있는 협업을 위해 프로젝트를 투명하게 설계합니다. 당사는 계획하기 어려운 모든 문제에 대해 일관되고 직접적인 커뮤니케이션을 통해 높은 수준의 투명성을 보장합니다. 이러한 관계는 해당 지역에서 제공되는 Basler의 유용한 맞춤형 지원 덕분에 가능합니다. 전 세계 60명 이상의 숙련된 직원이 제품 관련 문의에 대해 답변을 제공하고 복잡한 기술 솔루션 개발도 지원합니다.

전 세계에서 서비스 지원
Basler는 기술에 대한 심도 있고 폭넓은 이해를 바탕으로 전 세계 고객이 최상의 방식으로 개별 비전 시스템을 구현할 수 있도록 지원합니다. Basler는 많은 경우 글로벌 시장에서의 위상 및 공급업체와의 오랜 관계 덕분에 다른 경쟁사보다 더 유연하게 운영됩니다. 이를 통해 당사는 전체 공급망에 걸쳐 안정성과 일관성을 보장합니다.