기후 변화
온실가스 배출로 인한 지구 온난화를 제한하는 것은 살기 좋은 지구의 미래를 위해 필수적입니다. 전 세계 거의 모든 국가가 온실가스 배출로 인한 지구 평균 기온 상승을 산업화 이전 대비 2℃ 이하로 제한하고, 1.5℃ 목표를 달성하기 위해 노력한다는 목표에 동의했습니다.

우리의 책임
Basler는 다음과 같은 방식으로 기후 보호에 동참하고 있습니다.
저탄소 기술 생산에 도움이 되는 제품 및 솔루션을 제공하거나 생산 공정 전반에서 탄소 발자국을 줄이는 제품 및 솔루션을 제공합니다.
문제의 시급성을 반영하고 주요 선진국이 감당해야 할 공정한 책임 분담에 부합하는 기간 내에 자체적으로 탈탄소화를 추진합니다.
Basler는 2030년 말까지 자체 비즈니스 활동으로 인해 직접적으로 발생하는 온실가스 배출량(범위 1 및 2)에 대해 기후 중립을 달성하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
Basler는 또한 직접적으로 발생하는 온실 가스를 줄이는 것만으로는 충분하지 않다는 것을 인정합니다. 간접적으로 발생하는 배출(범위 3)은 일반적으로 업계 총 배출량에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 또한 기업은 물류 및 공급망 또는 제품 수명 주기 최적화와 같은 조치를 통해 자체 처리 작업 외부에서 발생하는 온실가스 배출에도 부분적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 이유로 Basler는 가장 효과적인 조치를 신중하게 평가한 후 가까운 시일 내에 해당 범위 3의 목표를 달성하기 위해 노력할 것입니다.
접근 방식
이해관계자 및 대중과 정직하고 성실하게 소통한다는 원칙에 따라, 단순히 온실가스 상쇄분을 구매하는 지름길(흔히 그린워싱이라고 불리는 접근 방식)을 택하지 않을 것입니다. 그 대신 탄소중립 목표를 달성하기 위한 실질적인 조치를 먼저 취할 것입니다. 순전히 기술적 또는 중대한 비즈니스상의 이유로 더 이상 피할 수 없는 배출에 대해서는 예외를 둘 것입니다.
뿐만 아니라 이러한 배출에 대해서도 Basler는 배출 목표 달성에 대한 책임을 다하고자 합니다. 이 경우 Basler는 민간 공급업체로부터 인증서를 구매하지 않고 EU 배출권 거래제(ETS)를 통해 공식 CO2 배출권을 구매합니다. 물론 자발적인 CO2 배출권 구매는 항상 차선책일 뿐입니다. 그러나 공식적인 배출권 거래제의 배출권 거래 메커니즘은 적어도 측정 가능한 수준의 효과적인 보상 솔루션을 제공하기 때문에 이러한 목적을 위해 존재합니다.
진행 상황을 검토하기 위해 매년 기업 탄소 발자국(CCF) 분석을 수행하고 이를 그룹 비재무제표의 일부로 공개합니다.