지속 가능한 전자 제품
![지속 가능한 전자 제품](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/1MmS4wjtayOjiTKOwgc7Fc/308b9bf5616c94da119651090ba6a0ff/company-sustainability-sustainable-electronics.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
전자 폐기물
현재 전 세계는 매년 약 53.6메가톤의 전자 폐기물을 배출하고 있습니다. 이는 전 세계 인구 1인당 연간 7.3킬로그램에 달하는 양이며, 그 양은 계속 증가하고 있습니다. 83%의 행방은 불분명하며, 재활용률은 전 세계적으로 큰 폭으로 변동하고 있습니다.
전자 제품에는 추출에 많은 에너지를 소비하고 환경 피해를 유발할 수 있는 귀중한 원자재가 포함되어 있기 때문에 이는 결코 지속 가능하지 않습니다. 따라서 Basler는 코로나 바이러스 팬데믹으로 인해 전 세계적으로 겪고 있는 공급 부족 문제뿐만 아니라 전자 제품을 보다 효율적이고 환경 친화적으로 처리하는 데 기여하고자 합니다. 우리의 전반적인 목표는 귀중한 자원을 보다 효율적으로 사용하는 것입니다. 우리의 철학:
이 과정에서 에너지가 소비되고 모든 원료를 완전히 회수할 수 없기 때문에 전자 폐기물을 피하는 것이 재활용하는 것보다 항상 낫습니다.
따라서 당사는 전자 제품 판매량과 관련하여 생산 및 지원 과정에서 발생하는 전자 폐기물을 지속적으로 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 불가피하게 남는 폐기물은 인증된 재활용 업체를 통해 독점적으로 처리하고 있습니다. 또한, 타겟 이니셔티브를 통해 다른 방식으로 전자 폐기물을 더욱 줄일 수 있는 방법을 모색하고 있습니다.
Basler社의 기후 및 환경 정책에 대해 자세히 보기오염 물질
전자제품을 취급하고 폐기할 때 또 다른 문제는 인간과 환경에 잠재적으로 유해한 영향을 미칠 수 있는 것으로 의심되는 화학물질입니다. 당사의 제품은 가장 높은 수준의 산업 요구사항과 ROHS 및 REACH와 같은 법적 표준을 충족하며, 우려되는 물질을 극소량만 함유하고 있습니다. 하지만 이론적으로 극소량이라도 환경에 축적될 수 있기 때문에 정기적으로 대체 가능한 물질에 대한 대체 테스트를 실시합니다.
현재 우려 물질로 간주되지 않는 물질을 포함하여 법적으로 요구되는 것 이상으로 제품에 포함된 모든 물질에 대한 투명성을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 이를 통해 우려되는 물질을 피하기 위한 추가적인 개선 가능성을 파악할 수 있습니다. 이를 통해 당사와 비즈니스 파트너의 확실성을 높이고 제품의 지속 가능한 개발을 더 잘 통제할 수 있습니다.
문의하기
당사에서는 기업으로서 배우고 발전하기 위해 고객, 직원, 투자자, 공급업체, 지원자, 관심 있는 일반 대중 등 모든 이해관계자와 적극적인 대화를 추구합니다. 기업의 책임 또는 지속가능성과 관련된 질문이나 우려 사항이 있는 경우 아래 이메일 주소를 사용하여 언제든지 문의해 주시기 바랍니다.
sustainability@baslerweb.com