백라이트 및 사용 시기
백라이트를 사용하면 윤곽선을 매우 정밀하게 표시할 수 있어 특히 불투명하거나 부분적으로 불투명한 물체에서 대비를 극대화할 수 있습니다.
Basler가 도와드리겠습니다. 백라이트는 선명하고 대비가 높은 물체 윤곽을 정의하여 치수 측정, 이물질 제어 및 채우기 레벨 측정에 적합합니다.
백라이트 작동 방식백라이트 사용 시기 및 배치 위치

백라이트 조명은 카메라 반대편에 밝고 빛나는 표면을 배치하고 대상 물체를 조명과 카메라 사이의 빔 경로에 배치합니다. 백라이트를 사용하면 최대 콘트라스트(contrast)를 얻을 수 있기 때문에 윤곽선을 매우 정밀하게 볼 수 있고 측정할 수 있습니다.
적용 사례 - 윤곽 및 치수 측정, 이물질 검사, 충전 레벨 제어, 버(burrs) 검사
적합한 조명 액세서리로 조명 설정을 완성하세요.
어플리케이션을 제대로 비추는 데 필요한 모든 것을 찾아보세요. 각 조명 설정에는 전원 공급 장치가 필요하며 완벽한 조명을 위해 전원 공급 장치, 브래킷, 디퓨저 및 편광판과 같은 추가 액세서리를 추가할 수 있습니다.
조명 선택에 도움이 필요하신가요?
당사의 조명 어드바이저는 적합한 조명 및 구성 요소를 단계별로 안내하여 개별 제품을 추천합니다. 설계 프로세스 중에 신속하게 비전시스템에 적합한 조명을 선택하세요.
조명 어드바이저