동축 조명 및 사용 시기
동축 조명은 반사 표면에 적합하여 물체 가장자리에서 높은 대비를 얻을 수 있어 광택 또는 반사 부품 및 표면의 스크래치나 손상을 검사하는 데 적합합니다.
어플리케이션에 적합한 조명을 선택하는 것은 어려울 수 있습니다. 시장에는 다양한 조명 옵션이 있으므로 비용과 통합적인 노력을 절약하려면 설계 단계 초기에 적합한 조명을 선택하는 것이 중요합니다. 그렇다면 비전 어플리케이션에 맞는 최적의 조명 유형을 어떻게 선택할 수 있을까요?
언제 동축 조명을 사용하는 것이 가장 좋은지 알려 드리겠습니다.
동축 조명의 작동 원리동축 조명 사용 시기 및 방법

동축 조명은 반투명 거울로 빛을 물체에 직접 비춥니다.
물체에서 반사된 빛은 반투명 거울을 통과하여 카메라의 조리개로 들어오고, 반면 난반사된 빛은 렌즈를 통과하여 반사됩니다. 이 효과는 카메라와 피사체 사이의 거리를 변경하여 제어할 수 있습니다.
동축 조명은 반사되는 물체의 가장자리에서 높은 콘트라스트(Contrast)를 만드는 데 적합합니다.
Tip : 이 효과는 카메라에서 피사체까지의 거리를 통해 제어할 수 있습니다.
적용 예시 : 반광택, 광택 또는 반사성 부품 및 표면의 스크래치 또는 손상 검사.
적합한 조명 액세서리로 조명 설정을 완성하세요.
어플리케이션을 제대로 비추는 데 필요한 모든 것을 찾아보세요. 각 조명 설정에는 전원 공급 장치가 필요하며 완벽한 조명을 위해 전원 공급 장치, 브래킷, 디퓨저 및 편광판과 같은 추가 액세서리를 추가할 수 있습니다.
조명 선택에 도움이 필요하신가요?
당사의 조명 어드바이저는 적합한 조명 및 구성 요소를 단계별로 안내하여 개별 제품을 추천합니다. 설계 프로세스 중에 신속하게 비전시스템에 적합한 조명을 선택하세요.
조명 어드바이저