플랫 돔 조명과 사용 시기
저반사 표면 검사에 사용할 수 있으며 라벨 검사, 인쇄물 검사 품질 보증 및 PCBA 검사에 이상적입니다.
플랫 돔 조명 사용 시기 및 방법
어플리케이션에 적합한 조명을 선택하는 것은 어려울 수 있습니다. 시장에는 다양한 조명 옵션이 있으므로 비용과 통합적인 노력을 절약하려면 설계 단계 초기에 적합한 조명을 선택하는 것이 중요합니다. 그렇다면 비전 어플리케이션에 맞는 최적의 조명 유형을 어떻게 선택할 수 있을까요?
플랫 돔 조명을 배치하고 사용하는 것이 가장 좋은 시기를 알려드리고자 합니다.

플랫 돔 조명은 반사율이 낮거나 약간 반사되는 표면을 가진 물체의 명시야 검사에 링 조명을 대신할 수 있는 좋은 대안입니다.
어플리케이션 예시 - 라벨 검사, 인쇄물 검사를 위한 품질 보증(예: 식품 또는 의약품 포장), PCBA 검사.
적합한 조명 액세서리로 조명 설정을 완성하세요.
어플리케이션을 제대로 비추는 데 필요한 모든 것을 찾아보세요. 각 조명 설정에는 전원 공급 장치가 필요하며 완벽한 조명을 위해 전원 공급 장치, 브래킷, 디퓨저 및 편광판과 같은 추가 액세서리를 추가할 수 있습니다.