웨비나

배터리 셀 생산

비전 기술을 활용한 효율적인 품질 관리 방법

모든 공정 단계에서 우수한 품질을 보장하여 재료 손실을 줄이는 것은 배터리 셀 생산의 핵심 과제입니다. 머신 비전은 처리량이 많은 경우에도 미세한 결함까지 안정적으로 감지하여 폐기물을 눈에 띄게 줄이고 생산의 품질과 비용 효율성을 높일 수 있습니다.

웹 세미나 시청하기

웹 세미나 소개

아시아에서 배터리 시장이 급격히 성장하면서 미국과 유럽에서도 초대형 생산기지인 기가팩토리에 대한 발표 소식이 늘고 있습니다. 이에 대응해 각 지역의 장비 공급업체와 시스템 통합 설치 업체는 배터리 생산 분야에 대한 전문성을 확대했습니다. 하지만 배터리 제조업체는 치열한 경쟁으로 인해 여전히 높은 처리량과 수율 증가라는 문제로 고심하고 있습니다.

본 웹 세미나에서는 배터리 셀 생산 과정에서 최고의 품질을 보장하기 위한 비전 시스템의 핵심 역할에 대해 설명합니다.

웹 세미나의 마지막 세션으로 전문가가 참가자의 질문에 답하는 심층 질의 응답 시간이 준비되어 있습니다.

본 웹 세미나는 영어로 진행됩니다.

웹 세미나를 통해 얻을 수 있는 유용한 정보 3가지

웹 세미나의 주요 내용은 다음과 같습니다.

  • 배터리 셀 생산에서 품질 관리를 위해 머신 비전을 활용하는 방법

  • 배터리 셀 생산에서의 주요 머신 비전 활용 사례

  • 머신 비전을 활용하여 생산 효율을 높이는 방법

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.