센서 기술

이미지 처리의 CCD 센서

CCD 이미지 센서는 사진, 비디오 감시, 의료 기술 및 기타 어플리케이션에서 오랫동안 사용되어 왔습니다. 광학 신호를 전자 신호로 변환하고 고해상도와 색 심도를 갖춘 고품질 이미지를 제공할 수 있습니다. CCD 센서 기술의 기능, 적용 분야 및 그 한계에 대해 자세히 알아보세요.

CCD 센서
백서

CCD 카메라를 대체하는 최신 CMOS 카메라

이 백서에서는 새로운 CMOS 센서가 CCD 센서와 비교하여 제공하는 주요 이점에 대해 설명합니다.

  • 카메라 기술을 언제 교체해야 할까요?

  • 적합한 후속 카메라는 어떻게 선택해야 할까요?

  • 통합을 위해 어떤 노력이 필요할까요?

CCD 이미지 센서의 구조와 기능

CCD 센서의 작동 원리

디지털 카메라의 CCD(전하 결합 소자) 센서는 입사된 빛을 전자 신호로 변환합니다. CCD 기술은 내부 광전 효과를 기반으로 합니다. 빛이 입사되면 반도체 층에서 전자가 방출되어 전도 대역으로 전달됩니다. 그 결과 생성된 전하를 행 단위 또는 열 단위로 판독하기 전에 먼저 전위라는 곳에서 수집합니다. 전하가 한 전위 우물에서 다른 전위 우물로 이동합니다. 신호는 라인 끝에서 증폭됩니다. 이 아날로그 전압은 디지털 값으로 변환됩니다. 수집된 모든 데이터는 원시 이미지 데이터(즉, 추가 처리 없이 센서가 제공하는 데이터)를 형성합니다.

산업용 CCD 카메라 - 적용 분야 및 제한 사항

전자 산업에서의 이미지 ‍처리

‌CCD 이미지 센서는 산업용 이미지 처리 또는 보안 모니터링 등 다양한 분야에서 사용됩니다. 특히 현미경 검사반도체 검사와 같이 높은 해상도와 감도가 필요한 분야에 적합합니다.

그러나 이미지 처리 분야의 센서 기술은 유동적인 상태입니다. 2015년 이후 주요 제조업체인 Sony가 CCD 센서 생산을 중단하기로 결정한 이후 CCD 기술에는 더 이상의 발전이 없었습니다. 이와는 대조적으로 CMOS 기술은 대규모 투자를 통해 발전을 거듭해 왔습니다. CMOS 센서는 CCD 센서를 따라잡게 되었고, 훨씬 저렴한 비용으로 더 나은 이미지 품질을 제공할 수 있었습니다.

CCD에서 CMOS로 전환하려면 언제부터 시작해야 하나요?

CMOS 센서의 성능 향상과 더불어 CCD 이미지 센서의 제한된 가용성 또한 기술 변화를 빠르게 이끌고 있습니다. 일반적으로 언제든지 전환을 시작할 수 있습니다. 빠른 전환은 어플리케이션의 성능 향상과 카메라 비용 절감으로 이어집니다. 어떤 옵션이 적합한지 계산하는 것이 가장 좋습니다.

기술 전환을 위한 체크리스트

다음 질문 중 하나 이상에 "예"라고 답할 수 있는 경우 CMOS 기술로의 전환을 고려해야 합니다. 이는 기존 시스템과 개발 중인 새 시스템 모두에 적용됩니다.

  1. 더 높은 프레임 속도를 통해 시스템 성능을 높이고 싶습니까? ‌

  2. 어려운 조명 조건에서도 더 많이 볼 수 있도록 성능을 향상시키고 싶습니까?

  3. 눈에 보이는 선, 퍼짐 또는 번짐과 같은 이미지 간섭이 문제가 됩니까?

  4. 시스템에서 비용 절감을 달성하고 싶습니까?

  5. 기존 센서 기술은 단종되었습니까? 아니면 단기간 내에 단종될 예정입니까?

다양한 센서 기술 비교

CMOS 센서의 장점은 무엇인가요? 여기에서 CCD와 CMOS 센서의 비교에 대해 자세히 알아보세요.

CCD 센서와 CMOS 센서의 비교

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.